{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
Как на ATV320 обеспечить независимое питание коммуникационной карты ProfiNet (VW3A3627), чтобы при отключении питания на ATV320 cеть ProfiNet продолжала работать?
ВОПРОС:
Как на ATV320 обеспечить независимое питание коммуникационной карты ProfiNet (VW3A3627), чтобы при отключении питания на ATV320 cеть ProfiNet продолжала работать?

Среда/Окружение/Версии: -
ATV320

РЕШЕНИЕ:
Подключите к клемме P24 внешнее питание +24В и установите перемычку между Р24 и STO

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: