Проблема:
Можно ли настроить работу с заданной скоростью на преобразователях Altivar 320?
Линейка продукции:
ATV320, Altivar 320
Окружающая среда:
Все преобразователи ATV320
Причина:
Как запрограммировать ATV320 на работу с заданной скоростью?
Решение:
Функция работы с заданной скоростью может быть назначена на преобразователь Altivar 320 двумя способами.
1) Через дискретные входы
2) Через коммуникационные сети
1) Через дискретные входы
Чтобы назначить заданную скорость преобразователям Altivar, выполните следующие действия, вращая ручку JOG.
RDY--> CONF --> FULL --> LAC --> Epr (Эксперт)
RDY--> CONF --> FULL --> Fun [Прикладная функция]--> PSS- [Предустановленные скорости] --> PS2 [2 Предустановленные скорости] = DIx. Здесь x обозначает доступный
номер логического входа.
Когда данный DIx включен, будет учитываться опорное значение SP2 (предустановленная скорость 2).
Аналогичным образом, PS4, PS8 и PS16 также могут быть назначены на DIx для активации 4 предустановленных скоростей, 8 предустановленных скоростей и 16 предустановленных скоростей соответственно.
2) Через сети связи
RDY-->CtL [Меню команд]-->LAC [Уровень доступа]] = L3 [Уровень 3]
Назначьте любой бит с 11-го по 15-й бита управляющего слова конкретной сети связи, в которой используется ATV320, для
установки предустановленных скоростей (PS2, PS4, PS8 или PS16). Сеть связи может быть Modbus, CANOpen, DeviceNet или Profibus.
Когда назначенный бит управляющего слова имеет высокий уровень, активируется соответствующая функция предустановленной скорости (PS2, PS4, PS* или PS16), и, соответственно, SP2–SP16 вступают в силу.
Таблицу истинности предустановленных скоростей см. на стр. 225 Руководства по программированию ATV320.
https://www.se.com/kz/ru/download/document/NVE41295/
В этой статье есть видео
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан