{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
Video: Why would the ATS48 display an nLP Status?

Issue:
nLP Status on ATS48

Product Line:
Altistart ATS48

Cause:
No Mains voltage present on the input of the soft starter before start.

Resolution:
NLP means No Line Power. This indicates there is no mains power applied to the starter`s L1 - L2 - L3 terminals.
This may be due to a trip condition, but for a device with a line contactor, this is the normal OFF state.

,

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: