{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
Каковы требования к аппаратному и программному обеспечению для запуска ПО EcoStruxure Machine Expert V1.1?
Вопрос (Проблема):
Каковы требования к аппаратному и программному обеспечению для запуска ПО EcoStruxure Machine Expert V1.1?

Серия/Окружение/Версии:
EcoStruxure Machine Expert V1.1 и старше

Решение:
Это программное обеспечение можно установить на персональный компьютер со следующим оборудованием: • Процессор Core 2 Duo или выше • Оперативная память минимум 4 ГБ, рекомендуется 8 ГБ или больше • Жесткий диск 8 ГБ для стандартной и 15 ГБ для полной установки программного обеспечения • Дисплей с разрешением 1280 x 1024 или выше. • Периферийные устройства Мышь или совместимое указывающее устройство. • Периферийные устройства USB-интерфейс • Доступ в Интернет Для регистрации в Интернете требуется доступ в Интернет. Поддерживаемые операционные системы: • Microsoft Windows 7 SP1 Professional Edition (64-разрядная версия) • Microsoft Windows 8.1 Professional Edition (64-разрядная версия) • Microsoft Windows 10 (64-разрядная)

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: