Дополнительная карта VW3A3203 содержит два дискретных выхода DQ11/DQ12.
Режим работы дискретного выхода (SOURCE или SINK) определяется схемой подключения.
Для режима SOURCE нужно обеспечить на дискретном выходе напряжение логической 1 при значении логической 1 функции, которая назначена на этот выход.
Пример: при назначении на DQ11 функции Drive Running при подаче на ПЧ команды СТАРТ на выходе DQ11 должно появиться напряжение более 11 В (логическая 1 в режиме логики SOURCE).
Схема подключения изображена ниже:
При поступлении на базу n-p-n транзистора логической 1 транзистор открывается и на выходе DQ11 появляется напряжение 24В (за вычетом падения напряжения транзисторе).
Технические данные карты и инструкция по установке доступны по ссылке:
https://schneider-electric.box.com/s/zjxr637i3y2y32g3w3q2a186ndby0q3y
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан