{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
What should be checked if the NetShelter CX internal temperature exceeds expected levels? (5*C/41*F above room temp) Что следует проверить, если внутренняя температура NetShelter CX превышает ожидаемый уровень? (5*C/41*F выше температуры помещения)

Article available in these languages: Английский

What should be checked if the NetShelter CX internal temperature exceeds expected levels? (5*C/41*F above room temp)

Issue:
Excessive temperature in NetShelter CX.

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Fan issues, air recirculation, cabinet overloaded, intake/exhaust blocked, filter, wall clearance.

Resolution:
1. Check the fan trays and make sure all the fans are powered and working correctly.
2. Check that the foam clamp is fastened tightly around the cables exiting the cabinet otherwise air will be drawn through the gap and straight into the air inlets of the fan modules, thus bypassing the internal equipment.
3. Make sure the equipment is spaced correctly within the cabinet.
4. Make sure the maximum equipment power rating has not been exceeded.
5. Check that nothing is blocking the air intakes or exhausts.
6. Check air filters are not blocked.
7. Make sure the sides of the cabinet are not pushed up against a wall. There should be a gap of 200 mm (8") on each side to allow warm air to exit the fan modules.
8. Make sure the cabinet is not positioned in direct sunlight.

Что следует проверить, если внутренняя температура NetShelter CX превышает ожидаемый уровень? (5*C/41*F выше температуры помещения)
Проблема:

Чрезмерная температура в NetShelter CX.

Линейка продуктов:
NetShelter CX

Окружающая среда:
Все версии и серийные диапазоны.

Причина:
Проблемы с вентилятором, рециркуляция воздуха, перегрузка в шкафу, блокировка впуска/выпуска, фильтр, свободное пространство от стены.

Разрешение:
1. Проверьте поддоны для вентиляторов и убедитесь, что все вентиляторы запитаны и работают правильно.
2. Убедитесь, что пенопластовый зажим плотно прикреплен к кабелям, выходящим из шкафа, иначе воздух будет протекать через зазор и прямо в воздухозаборники модулей вентиляторов, минуя внутреннее оборудование.
3. Убедитесь, что оборудование правильно установлено на расстоянии внутри шкафа.
4. Убедитесь, что максимальная номинальная мощность оборудования не превышена.
5. Убедитесь, что ничто не блокирует допуск или отвод воздуха.
6. Убедитесь, что воздушные фильтры не заблокированы.
7. Убедитесь, что боковые стороны шкафа не вплотную к стене. Для отвода теплого воздуха с вентиляторных модулей должно быть расстояние 200 мм (8 дюймов) с каждой стороны.
8. Убедитесь, что шкаф не расположен под прямым солнечным светом.

Schneider Electric Казахстан