{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Чем мы можем помочь сегодня?
ВНУТРЕННИЙ: ИБП SRT сообщает о неисправности вентилятора (SRT UPS reports Fan Inoperative)
Проблема: ИБП SRT сообщает о неисправности вентилятора

Линейка продуктов: SRT1500XLJ, SRT2200RMXLI-NC, SRT3000RMXLI-NC, DLRT3000XLIX 322, SRT1500UXI-LI, SRT1500UXI-NCLI, SRT3000RMXLI, SRT1000UXI-LI, SR 1000UXI-NCLI, SRT2200RMXLA, SRT2200RMXLA-NC, SRT2200XLA-NC , SRT2200RMXLI, SRT2200XLI, SRT3000XLI, SRT2K2RXLNX145, SRT300000 RXXXXX, RX, RXX, RXX, RLXXLL, T3000XLW-IEC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000RMXLT-NC, SRT3000XLTW

Окружающая среда: Коды даты серийного номера 2001-2044

Причина: Неудачный контакт между вентилятором и разъемами платы контроллера может привести к неисправности вентилятора.

Разрешение: Предоставьте запасной ИБП и убедитесь, что он введен с кодом даты 2045 и выше.
Issue: SRT UPS reports Fan Inoperative

Product Line: SRT1500XLJ, SRT2200RMXLI-NC, SRT3000RMXLI-NC, DLRT3000RMXLI, FJRT3000XLIX322, SRT1500UXI-LI, SRT1500UXI-NCLI, SRT3000RMXLI, SRT1000UXI-LI, SRT1000UXI-NCLI, SRT2200RMXLA, SRT2200RMXLA-NC, SRT2200XLA, SRT2200XLA-NC, SRT2200RMXLI, SRT2200XLI, SRT3000XLI, SRT2K2RXLNX145, SRT3000RMXLT, SRT3000XLW-IEC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000RMXLT-NC, SRT3000XLT, SRT3000XLTW

Environment: Serial Number date codes 2001 to 2044

Cause: A loose contact between the fan assembly and controller board connectors may cause the UPS to report Fan Inoperative.

Resolution: Provide a replacement UPS and ensure the replacement unit is from date code 2045 and onwards.

Schneider Electric Казахстан