Распределительные устройства с элегазовой изоляцией для первичного распределения

Primary Gas-Insulated Switchgear отличается высокой эффективностью и компактной конструкцией, а также имеет такие совремненные функции, как защита от дугового разряда и мониторинг состояния для продления срока службы распределительного щита.


Что такое Primary Gas-Insulated switchgear (GIS)?

Medium voltage switchgear для первичного распределения до 52 кВ с использованием газа в качестве изоляции, заключено в металлический корпус и содержит высоковольтные компоненты, такие как автоматические выключатели и разъединители.


Каковы преимущества первичной GIS?​

  • Эффективное использование пространства: компактный для использования в условиях ограниченного пространства, с применением от трансформаторных подстанций до первичных источников питания.
  • Надежность и долговечность: герметичная конструкция выдерживает суровые условия эксплуатации и обеспечивает длительный срок службы при минимальном обслуживании.
  • Повышенная безопасность: стойкость к внутренней дуге и прочная конструкция, включая устройства безопасности для защиты операторов и оборудования от перегрузок и коротких замыканий.


Каковы основные характеристики первичных GIS?

Компактный размер, высокая надежность и высокая производительность.


Где оно используется?

GIS используются в горнодобывающей промышленности, нефтехимии, нефтегазовой промышленности, возобновляемых источниках энергии, контейнерных подстанциях, железных дорогах, ветроэнергетике и критически важной инфраструктуре.

Продуктовая линейка