Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    СДЕЛАЙТЕ СВОИ СИСТЕМЫ ЕЩЕ БЕЗОПАСНЕЕ

  • Узнайте

    • Безопасность машин и механизмов в сфере автоматизации производства: Ключевые факторы, влияющие на внедрение

      Данная информационная статья написана организацией IHS с целью обсуждения наиболее значимых факторов, влияющих на безопасность машин и механизмов и её внедрение в автоматизацию производства. Преодоление некоторых препятствий и использование ряда стимулирующих факторов – ключ к успешному внедрению безопасности машин и механизмов в сфере автоматизации производства. Подробнее
    • Как приводы со встроенными функциями безопасности и сетевые средства безопасности снижают затраты и повышают производительность?

      Современные передовые технологии безопасности – не просто средство обеспечения безопасности оператора, а конкретный путь к повышению эффективности. Традиционно функции безопасности автоматизированного оборудования и функции промышленного контроля были разделены. Однако сегодня технологический прогресс позволяет встраивать функции безопасности в компоненты автоматизации, такие как преобразователи частоты и сервоприводы. В данной статье объясняется, как такой простой, интегрированный подход – наряду с сетевой Ethernet-безопасностью – позволяет сократить затраты на установку, реально повысить безопасность оператора и уменьшить продолжительность простоев с полным отключением, вследствие чего улучшается общая эффективность производства. Подробнее
    • Беспроводные технологии меняют характер промышленной безопасности

      В прошедшее десятилетие беспроводные технологии находили всё большее применение в системах безопасности промышленных устройств. Сегодня беспроводные решения отвечают требованиям самых жёстких стандартов безопасности; решены проблемы, которые препятствовали внедрению новых технологий в прошлом. Наряду с обеспечением безопасности оператора беспроводные системы удаленного управления дают ощутимое конкурентное преимущество за счёт повышения мобильности, сокращения стоимости и продолжительности монтажа и расширения возможностей профилактического техобслуживания. В данной статье исследуется, как современные беспроводные технологии могут улучшать безопасность пользователей и стимулировать рост производительности. Подробнее
    • Руководство по безопасности промышленного оборудования

      Это руководство содержит актуальную и объективную информацию, призванную помочь производителям промышленных машин предоставлять пользователям безопасное, эффективное и соответствующее нормативным требованиям оборудование. Подробнее
    • Безопасность промышленных машин: Функциональная безопасность и внедрение Новой Директивы о промышленном оборудовании

      В этой статье обсуждаются изменения в стандартах по проектированию безопасных систем управления. Оба стандарта, EN 62061 и EN ISO 13849-1, посвящены функциональной безопасности систем управления промышленным оборудованием, однако в них слегка различаются термины и методы, используемые для определения характеристик. Подробнее
    • Как внедрить эффективное управление безопасностью на стадии разработки продукции

      Один из важных аспектов этапа разработки продукции – необходимость продемонстрировать безопасность данного продукта, решения или услуги до момента их выпуска на рынок. То, как обеспечивается безопасность продукта, оказывает значительное влияние на эффективность, срок реализации и стоимость проекта. В этой статье для разработки безопасности продукции предлагается подход логического управления. Обсуждаются и аргументируются методы организации безопасности. Подробнее
    • Кибербезопасность для систем промышленной автоматизации и управления

      На пути к улучшению кибербезопасности пока остаются серьёзные преграды. Более открытые и ориентированные на совместную работу сети повысили уязвимость систем для кибератак. С учётом всё более широкого применения в промышленной среде имеющихся в продаже готовых IT-решений системы управления становятся уязвимыми для вредоносных программных средств, нацеленных на коммерческие системы. Недостаточная компетентность в сфере промышленных IT-сетей – проблема, характерная для всей отрасли. В этой статье рассказывается о том, как компания Schneider Electric помогает своим клиентам внедрять концепцию многоступенчатой защиты внутрь предприятия на основе комплексного поэтапного плана снижения уровня риска. Подробнее
  • Использование

    Программное средство SISTEMA


    Чтобы облегчить определение уровня эффективности функционирования (PL) обеспечивающих безопасность компонентов систем управления, Немецкий институт охраны труда (IFA) разработал бесплатно загружаемый программный продукт SISTEMA. Скачайте прямо сейчас!

    Библиотека ПО SISTEMA для продуктов Preventa компании Schneider Electric


    Компания Schneider Electric публикует библиотеки программного обеспечения для своих компонентов безопасности, содержащие релевантные данные по надёжности. Эти данные можно импортировать и комбинировать в SISTEMA, что позволяет не тратить время на просмотры таблиц и расчёты по формулам, а окончательные результаты можно затем распечатать в итоговом документе.

    Выбор решений по комплексной безопасности


    Решения по комплексной безопасности – сертифицированные TüV архитектуры безопасности, которые построены на основе наиболее распространённых функций защиты, востребованных как на самом промышленном оборудовании, так и вблизи от него. Решения по комплексной безопасности позволяют вам экономить время и финансовые средства при проектировании и изготовлении ваших машин в соответствии с Европейской Директивой о промышленном оборудовании. Ознакомьтесь с нашим предложением

    Каталог решений по комплексной безопасности и функциям защиты


    Решения Preventa для эффективной безопасности машин и механизмов Решения по комплексной безопасности, Функции защиты; Скачайте прямо сейчас!

    Каталог продуктов безопасности Preventa


    Решения Preventa включают в себя широкий ассортимент продуктов для обеспечения безопасности, соответствующих международным стандартам и служащих для наиболее полной защиты персонала и оборудования. Скачайте прямо сейчас!
  • Посмотрите видео

    • Preventa – комплексные решения по безопасности машин и механизмов

      Узнайте о том, как можно легко обеспечить требуемый уровень безопасности на вашем производстве и как можно улучшить безопасность ваших машин и механизмов без ущерба для производственных показателей.
    • Интеллектуальные решения по автоматизации для упаковочных машин

      Узнайте, как можно повысить эффективность и производительность вашего оборудования с помощью решений для упаковочных систем от компании Schneider Electric.
    • Интеллектуальные решения по автоматизации для машин для обработки материалов

      Ознакомьтесь с комплексными решениями по автоматизации от компании Schneider Electric, которые помогут вам оперативно спроектировать экономичные и энергоэффективные машины для обработки материалов...
    • Интеллектуальные решения по автоматизации для грузоподъёмных систем

      Узнайте о том, как сократить время простоев и минимизировать объём техобслуживания ваших кранов и другого грузоподъёмного оборудования и ознакомьтесь с адаптированными к потребностям пользователей решениями по безопасности от компании Schneider Electric.
    • Линейка пускателей TeSys полностью соответствует классу энергоэффективности IE3

      Это значит, что безопасные и высоконадёжные устройства гаммы TeSys, в том числе контакторы, автоматические выключатели и тепловые реле, помогают вам соблюдать нормативные требования и обеспечивать энергетическую эффективность.

Хотите проконсультироваться о наших продуктах и услугах?

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.