Реле и компактные ПЛК
Реле Zelio
Реле Zelio представляет собой всеобъемлющий диапазон реле для решения различных задач и применений. Продукты, разработанные с учетом потребностей пользователей:
- электромеханические и твердотельные реле;
- реле контроля;
- таймеры, счетчики, температурные контроллеры.
Найдите лучшее решение для управления технологическим процессом
Modicon M221 - оптимальный выбор
Эталонная производительность и экономия расходов Универсальный логический контроллер Modicon M221 в компактном исполнении не только позволяет сэкономить место в шкафу управления, но и увеличивает производительность вашей системы. Гибкое и эффективное решение на основе контроллера Modicon M221 включает в себя все функции и возможности, необходимые для создания системы управления, которая будет отвечать всем вашим требованиям.
Узнайте всё про логический контроллер Modicon M221
Интерфейсное реле Zelio RXG
Первое реле с простым тестированием и управлением!
Расширенные возможности тестирования: кнопка тестирования с функцией блокировки, сетодиод индикации питания, механический флажок индикации срабатывания. Уменьшенный размер - розетка размером всего 16 мм для двух перекидных контактов широкий ассортимент для решения универсальных и специализированных задач широкий диапазон значений входного напряжения, большой выбор модулей защиты.
Узнайте больше
Modicon M171/M172 - ПЛК для HVAC систем и управления насосными станциями
Новая линейка логических контроллеров – Modicon M171 и М172 - предназначена для систем управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием (HVAC), а также устройств управления насосными станциями. Наличие большого количества коммуникационных возможностей, встроенного веб-сервера и интуитивно-понятного программного обеспечения позволяют успешно применять контроллеры как в гражданском строительстве, так и в промышленности.
Скачать каталог