Эксплуатация ответственных объектов (CFO)
Преимущества

Цифровые процессы, управляемые программным обеспечением, снижают риск человеческих ошибок, повышают эффективность, позволяют оптимизировать численность персонала и повышают прозрачность.

Быстрое развертывание высококвалифицированных инженеров и ИТ-специалистов на вашем объекте позволяет решить проблемы, связанные с нехваткой квалифицированных кадров в отрасли.

Обеспечивает единый подход на всех объектах, общий опыт и знания, проверенные практики и опыт эксплуатации экосистемы центров обработки данных по всему миру
Лучшая в отрасли программа управления изменениями с рабочими процедурами, разработанными специально для задач вашего объекта/оборудования, и подробными процессами управления изменениями

Постоянная оптимизация с учетом изменений условий объекта и потребностей предприятия

Снижение полной стоимости владения за счет более эффективного управления поставщиками, оптимизированного плана технического обслуживания, оптимального штата, оптимального развертывания активов и планирования оборудования на основе DCIM.
Эксплуатация ответственных объектов в «сером пространстве» включает следующее:
Готовность к чрезвычайным ситуациям и быстрое реагирование
Планирование сценариев, процедуры на случай чрезвычайных обстоятельств и учения, планирование устойчивости бизнеса и управления в кризисной ситуации
Профилактическое, прогнозирующее и корректирующее техническое обслуживание
Выполнение работы собственными силами и/или управление поставщиками для всех случаев обслуживания важнейшего оборудования
Управление изменениями
Анализ рисков, разработка процедур и процессы контроля изменений для всех операций по эксплуатации и техническому обслуживанию на важнейшем оборудовании или в зоне возле него
Контроль и управление документами
Координация создания и обновления документов, управление контролем версий документов, организация и хранение
Техническое обучение
Четырехуровневая программа, разработанная для каждого клиента и объекта с целью оценки, сертификации и развития знаний/навыков
Эксплуатационная безопасность
Анализ рисков и смягчение их последствий, обучение, координация политики и управление безопасностью объекта
Мониторинг объекта
Непрерывное наблюдение за состоянием объекта с запланированными обходами персонала, мониторингом консоли системы управления зданием/системы управления электроэнергией и энергопотреблением, а также системные оповещения
Оптимизация систем
Постоянная работа по измерению производительности системы, настройка параметров для оптимальной производительности и поиск инновационных решений для повышения эффективности эксплуатации и для снижения расходов
Системы эксплуатационной поддержки
Специализированные ИТ-системы для управления важнейшими объектами: компьютеризированная система управления техническим обслуживанием (CMMS), система электронного документооборота (EDMS) и система управления обучением (LMS)
Соответствие нормативным требованиям
Знание и понимание законов, сертификатов и документов, действующих в настоящее время и связанных с нормативными требованиями, относящимися ко всем действиям и системам объекта
Отчет об управлении
Ежедневные/еженедельные/ежемесячные/ежеквартальные отчеты о событиях на объекте, мероприятиях по техническому обслуживанию, производительности системы, ключевых показателях эффективности и финансовых показателях
Эксплуатация ответственных объектов в «белом пространстве» включает следующее:
Инженерная разработка инфраструктуры центра обработки данных
Стратегическое планирование мощностей ИТ-оборудования, оптимизация электропитания и охлаждения, ежедневный мониторинг
Smart Hands
Монтаж и прием оборудования, установка операционной системы, конфигурирование и обновление, обеспечение питания и прокладка кабелей
Rack & Stack
Техническая помощь удаленным администраторам системы заказчика, визуальная проверка неисправностей, инвентаризация оборудования, обходы, сопровождение поставщиков и экскурсии
Электронная книга по базовым элементам эксплуатации центра обработки данных
Получите электронное руководство, чтобы узнать больше об элементах сбалансированной программы управления ответственными объектами. Практические советы и рекомендации на протяжении всего процесса приносят вашей организации многочисленные преимущества, от снижения затрат до повышения эксплуатационной готовности. Загрузите и прочитайте уже сегодня.