Цифровая установка в автомобильной промышленности
Цифровые технологии затрагивают наших клиентов из автомобильной промышленности во всех областях применения промышленной автоматизации. Их бизнес-потребности быстро растут – интеллектуальные средства управления в режиме реального времени необходимы для улучшения в таких областях, как безопасность, эффективность, надежность, гибкость, доступность, а также для сокращения экологических рисков и повышения прибыльности.


Информационная статья
Открывайте скрытый потенциал активов предприятия и получайте прибыль от использования промышленного Интернета вещей
Получить доступ к информационному документу

Промышленное управление / подключенные продукты
Преимущества использования цифровых технологий в автомобильной промышленности начинаются на уровне подключенных продуктов/операционных технологий. Наши решения позволяют получить дополнительную информацию от многих тысяч активов на производственных предприятиях. Улучшение возможностей управления посредством получения данных, которые можно преобразовать в полезную информацию, позволяющую повысить контроль над производством, производственными объектами и, в конечном итоге, всей вашей компанией.



Брошюра
Частотно-регулируемые приводы Altivar™ обеспечивают высочайшую производительность, которая превосходит все ожидания
Прочитайте брошюру
Дополненная, виртуальная и смешанная реальность для автомобильной промышленности
Цифровые технологии позволяют создать новый и усовершенствованный подход к таким областям, как обучение с эффектом присутствия и расширенные операции. Например, цифровое обучение в области безопасности, технического обслуживания и подготовки операторов, помогает преобразовать массу разрозненных данных в полезную информацию для вашей команды, чтобы ее члены могли принимать правильные решения с меньшими временными затратами. Мы помогаем клиентам не только повысить собственную внутреннюю операционную эффективность, но также создать новые ценностные предложения и новые возможности для роста в рамках собственного бизнеса.

Цифровое управление соответствием
Управление соответствием нормативным требованиям представляет значительную проблему в цепочке создания стоимости в автомобильной промышленности. Начиная от таких тем, как управление калибровкой, тестирование систем и компонентов, до обслуживания, существует множество областей производственного процесса и инфраструктуры предприятия, которыми необходимо управлять на протяжении всей цепочки поставок. Это может представлять сложную задачу с точки зрения эксплуатации, однако это становится еще более сложным с точки зрения управления информацией.


Электронное руководство
Оцените CQI-9 версии 3 – требования к термообработке в автомобильной промышленности.
Услуги, оказываемые на протяжении всего срока службы объекта
Услуги охватывают все этапы проекта – от планирования и внедрения до модернизации. Мы помогаем обеспечить оптимальные технические характеристики и эффективность процесса. Наши выездные инженеры по обслуживанию имеют более 30 лет опыта работы с новейшими технологиями на уровне производителя, чтобы обеспечить внедрение инноваций на любом уровне нашего предложения и на любом этапе проекта.


Брошюра
Используйте наши решения, чтобы обновить ваши программируемые логические контроллеры (ПЛК) до современных устройств
Смотрите брошюру

Брошюра
Архитектура безопасности и решение для разработки политики – оцените ассортимент решений для обеспечения кибербезопасности от компании Schneider Electric
Смотрите брошюру
Энергетический университет
Вы хотите сократить энергопотребление больницы? Узнайте, как это сделать на наших онлайн-курсах, одобренных ASHE
Документы и материалы
Техническая библиотека для поиска технических характеристик, спецификаций продукции и не только.
Мобильное приложение для клиентов
Загрузите наше приложение для мобильных устройств и получайте своевременную поддержку — везде и в любое время. Воспользуйтесь сегодня же!