Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    Интернет-гиганты

    Наше сотрудничество с интернет-гигантами направлено на внедрение инновационных технологий, начиная с центров обработки данных, корпоративных комплексов и заканчивая фабриками, магазинами и складами.  Мы обеспечиваем индивидуальные решения, востребованные клиентами из новых сфер деятельности и регионов, вместе с тем снижая общие эксплуатационные расходы.

Решение насущных задач

Увеличьте скорость внедрения

Узнайте, как сотрудничество с Schneider Electric по проектированию и наращиванию мощности помогает быстро и своевременно внедрять системы.

Использование инноваций для снижения совокупной стоимости эксплуатации

Ваши данные и наш экспертный опыт объединяются для создания новых типов архитектур и повышения эффективности и мощности.

Освоение новых регионов

Используйте нашу глобальную цепь поставок и опыт продвижения продукции в регионах для расширения сферы применения цифровых технологий.

Стремитесь с достижению углеродной нейтральности

Эффективные решения для обеспечения безопасной, надежной и экологичной электроэнергии, а также убежденность в том, что доступ к электроэнергии является базовым правом человека.

Индивидуальные решения, отвечающие конкретным потребностям

Экспертные команды по созданию гибких решений обеспечивают креативный подход и воспроизводимость при разработке решений, отвечающих насущным задачам, от небольших изменений до сложных адаптивных структуных изменений.

Напишите нам в чат

У вас есть вопросы, или вам требуется помощь? Наша задача – помогать вам!

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.