Знакомство с EcoStruxure IT – облачным программным обеспечением для управления инфраструктурой ЦОДов

Система дистанционного контроля – Asset Advisor
Откройте для себя нашу облачную систему круглосуточного дистанционного контроля. Основанные на актуальных данных рекомендации от нашей команды сервисного обслуживания помогут вам лучше контролировать свою систему.

EcoStruxure IT Expert
Поддерживайте бесперебойную работу системы и управляйте сигналами тревоги с помощью облачного мониторинга. Пользуйтесь возможностями безопасного контроля системы из любой точки мира.
Связаться СЕЙЧАС
Запросить демо-версию
Наши менеджеры по поддержке клиентов готовы помочь вам начать работу с EcoStruxure IT.
Что говорят заказчики?

Каковы преимущества облачных технологий управления инфраструктурой ЦОД?
Возможности контроля, работа с большими данными и перспективная аналитика – веские аргументы в пользу технологии DMaaS.

Каковы причины постепенного перехода на облачные технологии управления инфраструктурой ЦОД?
Ожидания от возможных перспектив развития формируют комплексную среду, управление которой становится все сложнее.

Что необходимо знать о гибридных ЦОД
Для управления развивающимися гибридными ЦОД необходимы новые архитектуры.
Цифровой удаленный мониторинг и его влияние на эксплуатацию и обслуживание центров обработки данных
Современная инфраструктура электропитания и охлаждения ЦОД имеет примерно в три раза больше точек данных и обозначений, чем 10 лет назад. В этой статье разъясняется, как семь ключевых тенденций формируют требования к контролю и техническому обслуживанию и как это приведет к улучшениям в работе и обслуживании ЦОД.
Гибридная система: Локальное ПО для DCIM, облачные технологии, или и то, и другое?

6 эффективных подходов к работе с гибридными средами
Каковы возможности комплексной гибридной ИТ-среды? Последние решения в отчете аналитической компании 451 Research Advisory™

Локальное ПО для DCIM
Оптимизируйте ваш центр обработки данных. Планируйте энергетические и механические системы и пространство для ИТ-оборудования для большей эффективности и надежности.
Локальная система DCIM – мониторинг, планирование и моделирование
Присоединяйтесь к сообществу EcoStruxure IT Help Center
Вам нужна помощь с ПО для управления инфраструктурой ЦОД или информация о том, как им пользоваться? Воспользуйтесь нашей онлайн-поддержкой для быстрого получения помощи и ответов на вопросы от пользователей.
> Посетить сообщество
> Посетить сообщество