Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text
    Автоматизация, усовершенствование и расширение

    Эффективность электросетей – интеллектуальные сети

  • Minera SGrid Разумный ответ на колебания напряжения

    Minera SGrid – это регулируемый трансформатор распределительной сети, который позволяет исключить колебания напряжения в сети. Это инновационное решение, основанное на проверенных технологиях, которое отвечает всем современным нормативным требованиям. Посмотрите, как Minera SGrid помогает улучшить качество сетей для существующих и новых подстанций.

  • Повышение безопасности позволяет воспользоваться дополнительными преимуществами

    Узнайте, каким образом одна сеть в США реализовала экономически эффективное решение для обеспечения безопасной рабочей среды для своих служащих с одновременным улучшением надежности.

    Подробнее
    Night view of an Industrial landscape, Heat station and the river, Industrial production.
  • Экономия энергии в эпоху интеллектуальных сетей

    Новые законопроекты вынуждают электроэнергетические компании искать пути повышения эффективности своих сетей. В этом документе предлагается стратегия для усовершенствования механизмов реализации интеллектуальной сети, которые позволят не только соблюдать соответствие установленным нормативам, но и повышать энергетическую эффективность.

    Подробнее
    High Voltage Power Lines at dusk, electric power distribution, smart grid.
    Альтернативный текст по умолчанию

    Насущные задачи

    Модернизация сети направлена на улучшение надежности и восстанавливаемости стареющей инфраструктуры и для улучшения гибкости для удовлетворения растущих потребностей в распределенных энергетических ресурсов (DER), подключенных к сети.
    Вид с воздуха на Нью-Йорк, ночной вид интеллектуального города.

    Решения по модернизации сети

    Почему стоит работать с компанией Schneider Electric?

    • Значок распространения

      Повышение эффективности использования сетей

      Повышение производительности и ситуационной осведомленности, а также управление в режиме реального времени благодаря встроенным возможностям для управления данными.

    • Альтернативный текст по умолчанию

      Максимизация операционной рентабельности

      Оптимизация использования активов и повышение эффективности персонала, предотвращение отключений, сокращение потерь и штрафов – все это благодаря нашим проверенным решениям.

    Хотите проконсультироваться о наших продуктах и услугах?

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.