Безопасное энергоснабжение
Мы уделяем особое внимание обеспечению максимальной безопасности и непрерывности вашего бизнеса. Качество и доступность электроэнергии имеют решающее значение для многих критически важных операций. В таких промышленных секторах, как судостроение и шельфовая индустрия, любая нехватка электроэнергии может поставить под угрозу безопасность, подвергнуть риску жизнь людей и привести к простоям.


Брошюра
Для уникальных условий требуются специальные решения. Узнайте о новых тенденциях в области решений по безопасному электроснабжению для судостроения и шельфовой индустрии.
Подробнее

Брошюра
Исследуйте эффективные и надежные источники бесперебойного питания для самых требовательных условий на борту морского судна.
Подробнее
Шинопровод
Ограниченное пространство для размещения радиуса изгиба кабелей или нескольких кабелей и огнеопасная нагрузка изоляционного материала или его сопротивление износу во время установки представляют собой лишь малую часть многих проблем, с которыми вы можете столкнуться при использовании кабелей для подключения и распределения электропитания на борту.

Masterpact UR
Увеличьте мощность на борту с помощью комплексного решения, которое оптимизирует капитальные и эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы ваших установок. Разработки в течение более чем 90-летнего опыта работы в сфере судостроения.


Брошюра
Независимо от наличия высокого тока короткого замыкания, Masterpact UR берет на себя управление и интегрирует инновации, особенно те, которые подходят для электрических установок на борту торговых судов.
Решения по ЩСУ низкого напряжения
Для работы в море и судостроения требуются решения по управлению питанием и технологическими процессами, обеспечивающие высокий уровень надежности и безопасности при экономии места.


Брошюра
На примере интеллектуальных распределительных щитов Okken для наших морских и прибрежных платформ вы можете изучить интеллектуальные решения по распределительным щитам низкого напряжения.
Решения по ЩСУ среднего напряжения
Для работы в море и судостроения требуются решения по управлению питанием и технологическими процессами, обеспечивающие высокий уровень надежности и безопасности при экономии места.

Обслуживание по состоянию с цифровыми услугами
Экипажи все чаще пытаются защитить свои критически важные бортовые процессы, поскольку отказ системы распределения электроэнергии может стать причиной серьезных сбоев. Независимо от того, требуется ли обеспечить безопасность экипажа, уровень энергопотребления или надежность оборудования, система распределения электроэнергии является ключевым фактором.


Архитектура
Применение EcoStuxure Asset Advisor в судостроении. Минимизируйте эксплуатационные расходы и обеспечьте свое спокойствие.
Загрузить

EcoStruxure Asset Advisor
Этот беспрецедентный подход обеспечивает прогнозную аналитику для безопасного распределения электроэнергии посредством мониторинга критически важных подключенных продуктов.
Прочитать сейчас
Сопутствующие решения

E-House
E-House ("электрический дом") содержит оборудование питания и управления в компактном модуле, включающем распределительное устройство, центры управления двигателями и приводы с регулируемой частотой вращения помимо прочих компонентов, а также комплексную систему интеллектуального управления и контроля над зданием.

Высокотехнологичная платформа для шельфовой добычи нефти и газа
Высокая стоимость времени простоя и привлечения персонала для работы на шельфе является одним из критических рисков, связанных с шельфовыми операциями. Узнайте о наших настраиваемых, функционально совместимых решениях для высокотехнологичных платформ для нефтегазовой добычи.
Часто задаваемые вопросы
Начните с нашей базы знаний, чтобы в режиме онлайн незамедлительно получить ответы на более чем сто тысяч вопросов.
Документы и файлы для загрузки
Просмотрите техническую библиотеку, чтобы найти листы технических данных, технические характеристики изделий и другую полезную информацию.
Мобильное приложение для клиентов
Загрузите приложение mySchneider, чтобы в любое время и в любом месте получать помощь экспертов. Воспользуйтесь сегодня же!