Решения по управлению скруббером
Решения по управлению скруббером позволяют поддерживать, контролировать и автоматизировать обработку отработавших газов для разных типов скруббера, помогая адаптироваться к более строгим нормативным требованиям ММО.


Архитектура
Решения по технологическому контролю скруббера автоматизируют обработку отработавших газов для разных типов скруббера, помогая адаптироваться к более строгим нормативным требованиям ММО.
Безопасное энергоснабжение
Мы уделяем особое внимание обеспечению максимальной безопасности и непрерывности вашего бизнеса. Качество и наличие энергоснабжения являются ключевыми аспектами для многих критически важных областей применения. В таких промышленных секторах, как судостроение и шельфовая индустрия, любая нехватка электроэнергии может поставить под угрозу безопасность, подвергнуть риску жизнь людей и привести к простоям.

Шинопровод
Ограниченное пространство для размещения радиуса изгиба кабеля или нескольких кабелей и определение огнеопасной нагрузки изоляционного материала или его сопротивления износу во время установки представляют собой лишь малую часть многих проблем, с которыми вы можете столкнуться при использовании кабелей для подключения и распределения электропитания на борту.


Брошюра
Экономьте время и деньги с помощью готовых систем сборных шин Canalis® от компании Schneider Electric для круизных судов.
Эффективность охлаждения машинного отделения
Вентиляторы системы охлаждения в моторном отсеке и насосы забортной воды обычно имеют большой объем и постоянно работают в режиме пикового расхода, что приводит к потерям энергии. Ограничение работы в режиме пикового расхода на очень короткие периоды позволяет снизить уровень выбросов, соответствует современным нормативным требованиям (SEEMP, ISO50001) и реализует представление ММО о "безопасном, надежном и эффективном судоходстве в экологически чистых океанах".


Архитектура
Сократите эксплуатационные расходы и выбросы CO2 с помощью вентиляторов системы охлаждения в моторном отсеке и систем управления насосами забортной воды.
Система управления энергопотреблением
Вы можете управлять только тем, что измеряете — именно поэтому вам необходимо решение для отслеживания энергопотребления на ваших судах, а также для анализа и оптимизации распределения электроэнергии.


Архитектура
Мы предварительно выбрали 3 архитектуры для заказчиков в судостроительной отрасли. Эти настраиваемые архитектуры можно объединять в соответствии с требованиями заказчиков.
Фильтры гармоник
Силовая электроника с быстрыми и частыми изменениями нагрузки обеспечивает множество технологических преимуществ управления и экономии энергии. Однако растущее количество таких типов устройств на борту судов может создавать гармонические искажения, которые влияют на компоненты системы. AccuSine PCS+ является лучшим в своем классе активным фильтром гармоник, обеспечивающим снижение коэффициента нелинейных искажений до 3%.


Брошюра
Компания Schneider Electric специализируется на подавлении гармоник, предлагая широкий спектр решений для удовлетворения любых потребностей, например активные фильтры гармоник AccuSine PCS+ для обеспечения надежности и качества электросети на борту и в море.
РеРешеРешение по контуру среднего напряжения для круизных судов
По мере поступления на рынок все большего количества гигантских круизных судов судостроительные компании ищут инновационные решения, которые предоставят им эффективные суда и высоконадежные архитектуры для распределения электроэнергии.


История успеха клиентов
Компания STX France Cruise: Откройте для себя преимущества нашего распределения электроэнергии среднего напряжения на практике.
Загрузить здесь

Распределение среднего/низкого напряжения
Поскольку расходы в судостроении ограничены, кораблестроители ищут оптимальные решения, а операторы стремятся добиться большего от своих активов, обеспечивая максимальную безопасность на борту.


Брошюра
Комплексные, модульные и прошедшие типовые испытания интеллектуальные решения Okken™ для распределительных щитов низкого напряжения обеспечивают безопасность и производительность в тяжелых условиях эксплуатации.
Загрузить здесь

Архитектура
Добейтесь максимальных результатов от своих активов с помощью безопасной и эффективной архитектуры распределения.
Загрузить
Обслуживание по состоянию с цифровыми услугами
Экипажи все чаще пытаются защитить свои критически важные бортовые процессы, поскольку отказ системы распределения электроэнергии может стать причиной серьезных сбоев. Независимо от того, требуется ли обеспечить безопасность экипажа, уровень энергопотребления или надежность оборудования, система распределения электроэнергии является ключевым фактором.


Архитектура
Применение EcoStuxure Asset Advisor в судостроении. Минимизируйте эксплуатационные расходы и обеспечьте свое спокойствие.
Загрузить

EcoStruxure Asset Advisor
Этот беспрецедентный подход обеспечивает прогнозную аналитику для безопасного распределения электроэнергии посредством мониторинга критически важных подключенных продуктов.
Прочитать сейчас
Часто задаваемые вопросы
Начните с нашей базы знаний, чтобы в режиме онлайн незамедлительно получить ответы на более чем сто тысяч вопросов.
Документы и файлы для загрузки
Просмотрите техническую библиотеку, чтобы найти листы технических данных, технические характеристики изделий и другую полезную информацию.
Мобильное приложение для клиентов
Загрузите приложение mySchneider, чтобы в любое время и в любом месте получать помощь экспертов. Воспользуйтесь сегодня же!