Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    Решения для горнодобывающей промышленности

    Комплексные решения - от сырья до рынка

  • Modular, prefabricated electrical house

    E-House: the flexible, reliable and cost-efficient solution for electrical distribution

  • Underground mine ventilation application with Altivar Process VSD

    See the test of an Altivar Process variable speed drive for exposure to extreme vibration and dust after controlled explosions in an underground fan/ventilation application 1400m below ground at First Quantum Minerals, Finland.

  • RecyCoal

    Являясь ведущей компанией в области расчистки заброшенных угольных шахт, компания RecyCoal нуждается в комплексной автоматизации производственных процессов, чтобы обеспечить максимальную производительность, поэтому она обратилась в компанию Schneider Electric для реализации мониторинга, обслуживания и автоматизации производственных процессов.

  • Комплексные решения по планированию и оптимизации для горнодобывающей промышленности

    Изучите, как вы можете оптимизировать всю цепочку поставок в области добычи полезных ископаемых, от сырья до вывода на рынок, с помощью комплексного решения по планированию и оптимизации от Schneider Electric

    Bucket-wheel excavator at the blue hour in an open pit, grevenbroich, north rhine-westphalia, germany, europe, urbanization, building management system, mining industry

    Насущные задачи

    - Повысить безопасность персонала - Обеспечить устойчивое развитие - Максимизировать производительность, доходы и прибыль - Оптимизировать капитальные и эксплуатационные затраты - Привлечь новых талантливых сотрудников и дать возможность для их развития
    Sirloin joint 3, отчетность в области устойчивого развития, система управления зданием

    Наши решения для горнодобывающей отрасли

    Мы способствуем устойчивому развитию горнодобывающей отрасли

    Преимущества сотрудничества с корпорацией Schneider Electric

    • Default Alternative Text

      Вы получаете и сохраняете социальную лицензию для работы с нашими решениями и услугами в области энергетики и устойчивого развития.

    • Значок «Рукопожатие»

      Вы существенно повышаете эффективность и получаете максимальную дополнительную стоимость с помощью наших решений по оптимизации производственных процессов.

    Факты

    • Пиктограмма Blue money К 2016 году инвестиции в оборудование очистки воды на горнодобывающих предприятиях достигнут 3,6 миллиардов долларов США.
    • Соответствие директиве RoHS и регламенту REACh 30% общего энергопотребления на открытом руднике, добывающем железную руду, может затрачиваться на транспортировку.
    • Blue arrow-up icon Капитальные расходы для новых медных рудников за последние 20 лет в среднем ежегодно увеличиваются на 15%.
    • Пиктограмма «SE Default» В общемировой экономике нехватка квалифицированного персонала в 2020 году достигнет приблизительно 85 миллионов человек.
    • Default Alternative Text 41% электрической энергии вырабатывается на угольных электростанциях.
    • Blue Graph up icon В горнодобывающей промышленности на научно-исследовательские разработки инвестируется менее 2% от общего уровня доходов.

    Хотите проконсультироваться о наших продуктах и услугах?

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.