Моделирование производства СПГ
Расширенное программное обеспечение моделирования на базе моделей для разработки процессов, обучения операторов и оптимизации в режиме реального времени.


Трубопровод, Кения
Компания Kenya Pipeline Company Limited (KPC) модернизировала свою систему управления для решения эксплуатационных проблем, связанных с обменом информацией, управлением активами и данными, а также техническим обслуживанием.
Системы управления энергоснабжением для СПГ — EMCS
Наша корпорация, как специалист мирового уровня в области обеспечения энергоэффективности, предлагает своим заказчикам проверенное на практике техническое решение: систему управления энергоснабжением EMCS на базе PACiS. Данное решение позволяет осуществлять диагностику, управление и оптимизацию систем энергообеспечения в нефтегазовой индустрии.


Информационная статья
В данной статье рассматривается необходимость применения специальных инструментов для расчетов времени работы Ethernet-систем стандарта IEC 61850 при разработке систем мониторинга и контроля энергопотребления (EMCS) для инфраструктуры нефтегазовых предприятий
Системы обеспечения безопасности производства
Газоперерабатывающим предприятиям требуется проверенное решение по обеспечению безопасности производства, помогающее устранять риски, избегать незапланированных простоев и максимально увеличивать время бесперебойной работы. Системы технологической безопасности должны обеспечивать защиту от самых разнообразных рисков.

Автоматизация производства
Правильное решение по автоматизации технологических процессов должно включать подходящие безопасные и надежные технологии, быть достаточно универсальным для поддержки разнообразных приложений и обеспечиваться соответствующей поддержкой на протяжении всего рабочего цикла, что позволит достичь минимальной стоимости владения.


Информационная статья
Эта система обладает достаточной мощностью и гибкостью, чтобы сохранить ретроспективные данные, достаточной интеллектуальностью для успешной работы в постоянно меняющихся текущих условиях, и даже способностями для предсказания будущего. Это новое слово в автоматизации производственных процессов: Это Foxboro Evo
Контрольно-измерительное оборудование для производства СПГ и подготовки газа
Линия продукции Foxboro Field Devices предназначена для применения в наиболее сложных условиях нефтегазовой отрасли, где требуются высокоточные измерения давления, температуры, расхода и уровня сред, а также анализы составов жидкостей и данных о работе позиционеров клапанов.


Информационная статья
Многофазные измерения Foxboro позволяют измерять производительность непосредственно с устья скважины в широком диапазоне режимов потока от газа до жидкости.
Получить информационный бюллетень

Информационная статья
Инновационное контрольно-измерительное оборудование Foxboro значительно повышает экономичность, безопасность и экологичность вашего производства, одновременно позволяя сбалансированно использовать все ресурсы.
Получить информационный бюллетень
Безопасное электроснабжение
Качество и доступность энергоснабжения имеют решающее значение для критически важных областей применения. В важных промышленных секторах, таких как нефтегазовая промышленность, любой сбой энергоснабжения может стать причиной нарушения производственных процессов, риска получения травм рабочего персонала и непроизводительной потери времени.

E-House
Безопасность и эффективность распределения электроэнергии имеют критически важное значение для предприятий нефтегазовой сферы, как добывающих, на шельфе или на суше, так и нефтехимических заводов. Без этого производство может остановиться, безопасность персонала окажется под угрозой, а прибыль существенно снизится.


Информационная статья
Ознакомьтесь с нашим комплексным решением по энергообеспечению, помогающим повысить надежность и безопасность производства и снизить эксплуатационные расходы. Разработанный для эффективного распределения электроэнергии, снижения обслуживания и увеличения срока службы, наш E-House помогает сократить общие расходы на проект в нефтегазовой отрасли.
Эксплуатационное обслуживание
Важность управления энергопотреблением возрастает здесь с каждым годом. Общие потребности в нефтегазовой отрасли включают оптимизацию капитальных затрат, сокращение расходов на обслуживание и минимизацию возможных простоев.

Часто задаваемые вопросы
Начните с нашей базы знаний, чтобы в режиме онлайн незамедлительно получить ответы на более чем сто тысяч вопросов.
Документы и файлы для загрузки
Просмотрите техническую библиотеку, чтобы найти листы технических данных, технические характеристики изделий и другую полезную информацию.
Мобильное приложение для клиентов
Загрузите приложение mySchneider, чтобы в любое время и в любом месте получать помощь экспертов. Воспользуйтесь сегодня же!