Управление насосом и двигателем
Обычно для поворота двигателей используется 60 % потребляемой электроэнергии, а 63 % этой энергии используется в таких приложениях, как насосы и вентиляторы. Многие из этих устройств управляются простыми решениями для запуска электродвигателей. Это означает, что двигатель работает на полной скорости, даже если требуются более низкие уровни расхода. Зачастую используются неэффективные методы дросселирования или управления, а потребление электроэнергии остается высоким. Решения Schneider Electric для насосных систем предназначены для снижения затрат и повышения производительности.


Информационная статья
Высоконадежные Ethernet-архитектуры в интеллектуальных центрах управления электропитанием и двигателями
Подробнее

Брошюра
Интеллектуальный распределительный щит Okken для нефтегазовой промышленности – Движущая сила
Погружайся глубже
Часто задаваемые вопросы
Начните здесь для доступа к нашей базе знаний, чтобы получить ответы на более чем 100 000 вопросов в режиме реального времени за считанные секунды.
Документы и материалы
Просмотрите техническую библиотеку, чтобы найти листы технических данных, технические характеристики изделий и другую полезную информацию.
Мобильное приложение для клиентов
Загрузите приложение mySchneider, чтобы в любое время и в любом месте получать помощь экспертов. Воспользуйтесь сегодня же!