Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Product shot of a man standing in front of the IT server room.
    Предварительно сконфигурированные решения модульных центров обработки данных.

    Предварительно сконфигурированные модульные решения

    Предварительно сконфигурированные решения модульных центров обработки данных.

  • Прочтите

    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья №111
      Анализ надёжности системы питания APC InfraStruXure

      Линейка продуктов APC InfraStruXure предлагает альтернативную архитектуру для центрального ИБП. Фирма MTechnology, Inc. использовала методы вероятностной оценки риска (ВОР) для анализа надёжности ИБП InfraStruXure мощностью 40 кВт и УРП с автоматическим переходом в резервный режим. В расчётах рассматривалась производительность ИБП InfraStruXure, как в идеальных, так и в реальных условиях. В этом исследовании также проводилось сравнение производительности архитектуры InfraStruXure с архитектурой центрального ИБП, обслуживающего гипотетическую критическую нагрузку 500 кВт в центре обработки данных. Результаты показали, что архитектура InfraStruXure в значительно меньшей степени подвержена влиянию неисправностей всех нагрузок в центре обработки данных и в несколько меньшей степени влиянию неисправностей, возникающих в одном из компонентов ИТ-оборудования. В этом документы обобщены основные результаты количественной оценки риска фирмы MTechnology и обсуждаются их основные последствия для управляющих объектом и проектировщиков. Читать информационную статью №111
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья №160
      Спецификация модульной архитектуры центра обработки данных

      Имеется растущее общее мнение, что на смену конструкции обычных устаревающих центров обработки данных придут модульные масштабируемые конструкции центров обработки данных. Меньшая полная стоимость владения, высокая гибкость, короткое время развёртывания и высокая эффективность - всё это является заявленными преимуществами модульных масштабируемых конструкций. Термин "модульный", используемый в тех случаях, когда речь идёт о модульности, а также порядок обозначения модульности всё ещё недостаточно определены. В этом документе представлены общие принципы архитектуры модульного центра обработки данных и описаны различные способы реализации модульности для систем питания, охлаждения и инфраструктуры среды центра обработки данных, а также поясняется, когда различные подходы являются уместными и эффективными. Читать информационную статью №160
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья №116
      Стандартизация и модульность в физической инфраструктуре центра обработки данных

      Невозможность применения модульной стандартизации в качестве стратегии проектирования для физической инфраструктуры центра обработки данных (DCPI) затратна во всех отношениях: необязательные затраты, предотвратимое время простоя и возможность потери клиентуры. Стандартизация и её близкий "родственник", модульность, создают обширные преимущества в инфраструктуре DCPI, которые ускоряют и упрощают каждый процесс от первоначального планирования до повседневной работы с получением значительных положительных эффектов по всем трём основным компонентам коммерческой ценности инфраструктуры DCPI – доступность, динамичностью и полная стоимость владения. Читать информационную статью №116
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья №76
      Модульные системы: Эволюция надёжности

      Природа ещё на раннем этапе доказала, что в сложных системах выживают и хорошо развиваются модульные структуры. Важным фактором, способствующим этому успеху, является преимущество исключительной надёжности и устойчивости к повреждению, при котором модульная система может переключиться с неисправных модулей на исправные при выполнении ремонта. В центрах обработки данных модульная конструкция уже укоренилась в новых отказоустойчивых архитектурах для серверов и систем хранения. Поскольку центры обработки данных продолжают развиваться и заимствовать самое лучшее у замыслов природы, физическая инфраструктура центра обработки данных (DCPI) также должна развиваться для поддержки новых стратегий для выживания, восстановления и роста. Читать информационную статью №76
    • Практический пример применения
      Компания SBA Communications построит новый модульный центр обработки данных

      Компания SBA Communications Corp при участии компании Schneider Electric осуществляет строительство нового центра обработки данных с использованием модульной архитектуры. В этом сообщении в блоге содержится видео интервью с директором по ИТ-операциям компании SBA Communications Corp., в котором он обсуждает этот проект. Читать статью "Компания SBA Communications построит новый модульный центр обработки данных"
  • Узнайте

    Средство для выбора типовых проектов


    Для поиска, сравнения и выбора оптимального дизайна, соответствующего потребностям вашего центра обработки данных, компания Schneider Electric предоставляет доступ к библиотеке типовых проектов. Средство для выбора типовых проектов

    Утилита планирования проекта центра обработки данных


    Влияние технологии физической инфраструктуры и стратегии плана развития на основные параметры проекта. Утилита планирования проекта центра обработки данных

    Энергетический университет


    БЕСПЛАТНЫЙ интерактивный образовательный ресурс, предлагающий более 200 коммерчески нейтральных курсов по вопросам энергоэффективности и центров обработки данных, помогающий вам определить, внедрить и контролировать повышение эффективности в вашей организации. Энергетический университет

    Утилита для расчета эффективности центров обработки данных


    Влияние альтернативных подходов к электропитанию и охлаждению на затраты электроэнергии. Утилита для расчета эффективности центров обработки данных

    Инструменты подбора решений


    Веб-приложения с простыми в использовании интерфейсами, предназначенные для использования на ранних этапах разработки концепции и проекта центра обработки данных. Инструменты подбора решений
  • Посмотреть

    • InfraStruxure для малых и средних центров обработки данных

      В анимированном виде показана модульность и масштабируемость InfraStruxure в среде центра обработки данных.
    • Видео: оборудование InfraStruxure для малых ИТ-систем

      На этом видео поясняются основные принципы оборудования InfraStruxure для малых ИТ-систем и то, как они помогают нашим заказчикам решать их самые сложные проблемы, связанные с ИТ-оборудованием.
    • Инфраструктура InfraStruxure: варианты применения

      В то время как инфраструктура InfraStruxure является идеальным решением для готовых центров обработки данных, существует три дополнительных области применения, в которых инфраструктура InfraStruxure сведёт к минимуму риски и обеспечит бесперебойность бизнеса: развёртывание конвергентной ИТ-инфраструктуры, модернизация существующих центров обработки данных и перемещение в колокационный объект или из него.
    • Инфраструктура InfraStruxure: ПО InfraStruxure Designer

      InfraStruxure Designer - это ведущее в отрасли инструментальное программное средство, которое позволяет сотрудникам и партнёрам компании Schneider Electric выполнять быстрое и точное планирование, проектирование и подготовку коммерческого предложения по центрам обработки данных, лучших в своём классе.

Хотите проконсультироваться о наших продуктах и услугах?

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.