Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    Системы автоматизации PACiS для подстанций высокого и среднего напряжения

Surgeon adjusts a light in an operating room, healthcare, patient safety

Насущные задачи

Подстанции высокого и среднего напряжения являются ключевыми узлами, контроль, защита и управление которыми необходимы для эффективного функционирования электрических сетей. Наша компания предлагает решения по подстанциям для удовлетворения последних стандартов и регламентирующих документов по информационной безопасности, простоте использования, гибкости и масштабируемости. Мы гарантируем быструю реализацию проектов на высоком экспертном уровне с технической поддержкой и сервисом.
  • Решения

    Наши системы автоматизации PACiS разработаны для подстанций высокого и среднего напряжения для обеспечения контроля, защиты, автоматизации и управления в соответствии с самыми последними стандартами (например, со стандартом IEC 61850 и с рекомендациями по информационной безопасности). Решения PACiS включают в себя локальный интерфейс человек-машина со SCADA-системой, диспетчерский центр управления и защиту сетевых узлов лучшими в своем классе интеллектуальными электронными устройствами (IED). Эти устройства помогают операторам эффективно управлять и обслуживать электрические подстанции, обеспечивая долговременную поддержку за счет высокого уровня сервиса.
  • Чем ценно наше предложение

    • Увеличьте безопасность для защиты ваших активов: стандартные и проверенные схемы с надежными интегрированными устройствами, защищенной связью и локальной SCADA-системой.
    • Упрощенная эксплуатация и техническое обслуживание сети: Интерфейс диспетчерского центра управления является ключевым компонентом полного управления и наблюдаемости.
    • Открытая и масштабируемая система для защиты долгосрочных инвестиций: на основе гибких и настраиваемых архитектур с поддержкой международных стандартов, включая IEC 61850, IEC 62351-RBAC и IEC 62443.
  • Преимущества работы с нами

    • Открытые и масштабируемые системы с гибкими архитектурами, включающие в себя лучшие в своем классе цифровые интеллектуальные электронные устройства (IED), позволяющие уменьшить количество проводных соединений и оптимизировать стоимость эксплуатации . 
    • Инновационная информационная безопасность, встроенная в рабочие технологии (OT) для упрощения работы обслуживающего персонала.
    • Большой опыт, более 1500 систем по всему миру и специалисты в области проектирования систем, интеграции и информационной безопасности по стандарту IEC 61850.
    • Локальная поддержка и сервис под конкретные требования клиента.

Преимущества

  • view of an enterprise data center in a high rise over looking a city

    Гибкие архитектуры со схемами автоматизации распределения электроэнергии

  • Инновационная кибербезопасность

    Инновационный подход к информационной безопасности с учетом требований регламентирующих документов

  • engineer in a security and grid monitoring station

    Простота эксплуатации и технического обслуживания сетей для персонала

  • technicians working in an enterprise data center

    Высокий экспертный уровень с локальным сервисом и технической поддержкой

Хотите проконсультироваться о наших продуктах и услугах?

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.