Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Interior structure of a Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers
    Эффективное использование энергии, повышенная надёжность, сниженная вероятность повреждения оборудования и отказа, минимальное время простоев

    Энергоснабжение

    Эффективное использование энергии, повышенная надёжность, сниженная вероятность повреждения оборудования и отказа, минимальное время простоев

Вода течет из стыка между двумя большими трубами, управление водой.

Задачи

Использование безопасной, надёжной и качественной энергии Минимизация зависимости от энергии Целесообразная модернизация устаревшей инфраструктуры Увеличение жизненного цикла основных средств и инвестиций в технологии Поддержка от специалистов по энергоснабжению и технологическим процессам
Насосы на водохозяйственном сооружении

Решения по интеллектуальному энергоснабжению (Intelligent Power)

Модернизируйте свою электрическую инфраструктуру и экономьте энергию.
  • Электроснабжение объектов

    Поставка, защита и управление электроэнергией низкого и среднего напряжения
  • Приводная техника

    Преобразователи частоты, устройства плавного пуска, пускатели, щиты и системы управления двигателем
  • ИБП, системы резервного питания и охлаждения

    Источники бесперебойного питания (ИБП) и системы охлаждения для критически важных инфраструктур
  • Электробезопасность

    Экспертная оценка, анализ, разработка программ и оптимизация оборудования
  • Модернизация и обновление электрических систем

    Комплекс низкозатратных мер для повышения безопасности, надёжности и функциональности при одновременном снижении стоимости жизненного цикла и вредного воздействия на окружающую среду

Хотите проконсультироваться о наших продуктах и услугах?

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.