Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Реализованный проект
Несмотря на удаленное расположение, а также ограниченное количество квалифицированного персонала и доступных монтажных материалов, мы успешно обновили турбомашинное оборудование на электростанции в Корее. В результате на электростанции была повышена надежность, упрощен рабочий интерфейс, а также обеспечено соблюдение всех нормативных требований. Все это при стабильной подаче электропитания клиентам.
Узнайте, как мы модернизировали эту электростанцию
Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.
Наши решения по управлению турбомашинным оборудованием
Решения касательно турбин, генераторов, компрессоров и приводов, а также возможности переоснащения механической части и наш первый в своем классе комплексный пакет инженерных услуг позволяют нам обеспечить клиентам максимальную выгоду.

Решения и услуги для управления турбомашинным оборудованием

Компания Schneider Electric предлагает комплексный набор гибких решений по управлению турбомашинами и технологическими процессами. Вот уже четыре десятилетия наши глобальные эксперты добиваются улучшения деятельности самого разного масштаба на нефтегазовой, нефтехимической и химической предприятиях. Линейка наших продуктов Triconex™ охватывает наиболее важные активы, а избыточная и простая платформа Modicon™ предназначена для решений общего назначения, включая наши решения по управлению Guardian.
Скачать брошюру
Up close shot of a turbine, wind energy, windmill, renewable energy.

Конструктивные особенности решения

  • Антипомпажная защита — для защиты компрессоров от всплесков напряжения мы объединяем передовые алгоритмы и соответствующие стратегии автоматизации технологических процессов
  • Контроль рабочих характеристик компрессора — для удовлетворения требований технологического процесса при сохранении эксплуатационных ограничений мы предлагаем эффективное управление нагрузкой
  • Несвязное регулирование — чтобы сбалансировать производительность и контроль скачков электричества для оптимальной эффективности, мы обеспечиваем превосходное управление развязкой
  • Управление паровыми и газовыми турбинами; управление электродвигателем — для обеспечения беспрепятственного управления паровым коллектором и защиты машинного оборудования мы предлагаем исключительные интегрированные средства управления

Преимущества

  • Снижение неэффективности и низкой производительности критически важных компрессоров
  • Снижение риска нарушения технологического процесса
  • Снижение риска катастрофических отказов компрессора
  • Понятная логика управления с доступными, в режиме реального времени, промежуточными результатами

Повышение безопасности и эффективности

Решения и услуги компании Schneider Electric для рынка ископаемого топлива, ГЭС и атомной энергетики охватывают все конфигурации питания и потребности в части турбин с промежуточным перегревом пара – от мелких до крупных. Более чем за сорок лет опыта мы разработали решения по управлению, способные повысить безопасность и эффективность как для общих, так и для критически важных применений.
Узнайте, как мы модернизировали эту электростанцию

Конструктивные особенности решения

  • Средства управления генератором — Управление мощностью в мегаваттах, переключателях частоты вращения, изохронных батареях, напряжении, коэффициенте мощности и реле Мегавар. Мы также предлагаем средства для ограничения повышенния температуры, ограничения возбуждения, распределения нагрузки и сброса нагрузки.
  • Автоматическая регулировка напряжения (AVR) — Решения AVR включают в себя управление напряжением и током, согласование напряжения с «плавным пуском» и согласование напряжения шины для синхронизации.
  • Управление паровыми и газовыми турбинами — Интегрированные последовательности и средства управления обеспечивают плавное управление паровым коллектором и защиту машинного оборудования для генераторов. Мы также предлагаем стратегии управления для паровых турбин с промежуточным подогревом паром.

Преимущества

  • Защита критически важных активов от сбоев в работе и повреждения 
  • Повышение производительности и жизненного цикла критически важных активов, таких как паровые турбины и генераторы
  • Доступность мониторинга производительности
  • Доступность улучшенного управления активами
  • Доступность высокоскоростной записи событий

Переоснащение турбомашинного оборудования

Модернизация управления турбомашинным оборудованием устраняет неприятные сюрпризы и устаревшие механические компоненты. Критически важные контроллеры управления турбомашинным оборудованием TriconexTM обеспечивают мажоритарную схему «2 из 3» для всех входных отключающих сигналов, электронную защиту от превышения скорости, оперативное проведение тестирования и ремонта, отсутствие единственного уязвимого звена и полное техническое оснащение для автоматического тестирования и непрерывной диагностики.
Скачать брошюру

Конструктивные особенности решения

Возможности проведения усовершенствования механической части компанией Schneider Electric концентрируются на приводах, энергетических агрегатах, датчиках и других физических компонентах, обеспечивающих надежную отказоустойчивую работу. Решения включают:
  • Узлы тяговых блоков (Quadvotor): отказоустойчивая, обслуживаемая в режиме онлайн и индикация скорости по стандарту SIL: датчики активной и пассивной скорости принимают скорость турбины и кронштейнов
  • Модифицированные гидравлические силовые блоки (HPU): предназначены для гидравлических решений высокого и низкого давления 
  • Индивидуальная замена сервопривода и блок управления приводом с резервированием турбины (TRAC): отказоустойчивые, заменяемые в режиме онлайн, стандартные компоненты для решений с двумя или тремя сервоприводами
  • Усовершенствование пневмопривода 
  • Заказные кронштейны LVDT для обратной связи по положению клапана и его регулирования с резервированием и с тройным резервированием
  • Тяговые зонды и кронштейны

Преимущества

  • Сокращение времени установки благодаря стратегическому использованию лазерного сканирования и других передовых методов обратного проектирования
  • Улучшает реагирование и точность через приводы высокого давления и сервоклапаны
  • Упрощает техническое обслуживание за счет отказа от компонентов, производимых производителем комплектующего оборудования (OEM)
  • Увеличение срока службы и более устойчивое функционирование с отделением смазочного масла и масла контура управления
  • Улучшение резервирования с дублированием или трехкратным подключением компонентов системы
  • Более точное управление — сервоприводы и приводы высокого давления обеспечивают высокое разрешение при значительно более низком расходе гидравлической жидкости, повышая скорость и точность управления

Гидравлическая система отключения турбины Quadvoter

Резервное управление приводом турбины

Цифровые и инженерные услуги для управления турбомашинным оборудованием

Используя десятилетия успеха в области управления турбомашинным оборудованием (TMC), компания Schneider Electric выступает в качестве независимого консультанта для активов и проектов TMC. Наше цифровое решение предлагает контроль за вашими активами, предотвращение потенциального повреждения или отказа оборудования, что может снизить незапланированные простои, сократить расходы на обслуживание и повысить эффективность использования активов. Наши стандартные услуги в сочетании с текущими цифровыми решениями могут повысить эксплуатационную эффективность, экономическое воздействие и рентабельность инвестиций (ROI).
Energy plant in Japan, oil and gas, power management.

Наши цифровые решения

Безопасный удаленный доступ

Безопасный удаленный доступ (SRA) позволяет специалистам компании Schneider Electric по управлению турбомашинным оборудованием подключаться к локальным активам. Это позволяет быстро выполнять поиск и устранение неисправностей на объекте.

Наши услуги

  • Подготовка проектной документации (FEED) - контролируйте затраты по проекту с помощью предпроектного планирования, расширенного концептуального проекта и анализа осуществимости проекта.
  • Инженерная оценка средств управления турбомашинным оборудованием — экспертные оценки, включая повышение надежности, анализ средств управления и полевые приборы.
  • Поддержка при вводе в эксплуатацию и запуске — убедитесь, что все системы и компоненты TMC спроектированы, установлены и протестированы в соответствии с вашими эксплуатационными требованиями.

Клиент ТМС на первом месте

Комплексная программа платного технического обслуживания и технической поддержки, разработанная для извлечения и сохранения максимального преимущества из ваших инвестиций в течение всего срока службы ваших активов.

Продукты и программное обеспечение

 

Системы безопасности Triconex

 

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) и системы ввода/вывода

 

Средства человеко-машинного интерфейса

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Бесплатно"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Открыть"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerRU"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
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
1. Где используются турбомашины? 

Почти каждый вид возобновляемой энергии, используемой в машинном оборудовании, требует применения турбомашинного оборудования. Будь то компрессоры, воздуходувки, вентиляционные отверстия, насосы или турбины - такие решения турбомашинного оборудования включают ряд необходимых компонентов для производства, хранения или поставки возобновляемых источников энергии. Турбомашины делятся на две категории: первая категория используется для получения энергии. Она включает в себя паровые турбины, гидротурбины и газовые турбины. Вторая категория используется для повышении общего давления рабочего тела за счет потребления электроэнергии. Она включает в себя насосы, компрессоры и вентиляторы.  В связи с широким использованием решений для турбомашинных процессов и передовыми достижениями в этой области крайне важно иметь лучшие в своем классе решения по управлению и процессам для обеспечения оптимальной производительности и достижения целей в области энергетики.   

2. Для чего используется турбомашинное оборудование? 

Решения для турбин, генераторов, компрессоров и приводов, а также переоснащение механических систем и широкий спектр решений для турбомашинного оборудования позволяют добиться совершенства при эксплуатации и для оптимизации безопасности. Турбомашинное оборудование может использоваться для производства электроэнергии, автомобильных процессов, аэрокосмических систем и других целей в различных отраслях промышленности.  Компания Schneider Electric предлагает решения для турбомашинных процессов для общего назначения и критически важных приложений, повышая безопасность и эксплуатационную эффективность, при этом обеспечивая расширенный мониторинг производительности и управление активами.   

3. Почему необходимы решения для турбомашинного оборудования?   

Производственные предприятия, работающие на турбинах, должны бесперебойно работать в течение не менее десяти лет. Для этого необходимы надежные средства управления, надежные механические компоненты, предотвращения ложных срабатываний и возможность проводить испытания в интерактивном режиме. Решения по модернизации механической части могут продлить срок службы турбомашинного оборудования и повысить общую надежность за счет улучшения визуализации, диагностики и моделирования, помогая повысить эксплуатационную эффективность за счет обеспечения более быстрого обхода. Компания Schneider Electric предлагает надежные решения для турбомашинного оборудования, включая программное обеспечение, системы безопасности, контроллеры, такие как системы безопасности EcoStruxure Triconex, EcoStruxure Foxboro DCS, PLA, PAC, специализированные контроллеры и интерфейс «человек-машина».