Решение с лучшим соотношением функциональность/цена для простого оборудования, имеющего не более одного контура для двух компрессоров
Решение
Универсальный контроллер Magelis SCU для создания архитектуры управления без лишних затрат.
Простые стандартные бустеры – первый шаг на пути к автоматизации и отказу от традиционных релейных архитектур. Бустер с одним приводом может использоваться в одноприводном или многоприводном режиме.
Преимущества
> Возможность управления несколькими насосами с помощью одного привода
> Поддержание постоянного давления в системе при помощи PID, а также функций, связанных и не связанных со ступенями насоса
> Диагностика функций для облегчения технического обслуживания
> Встроенный бустер и защита насоса
> Для эксплуатации небольших (вспомогательных) насосов, позволяющих соблюдать требования к пониженному расходу