Основные задачи
Вам нужен центр обработки данных, который способен работать с облачными технологиями и обрабатывать большой объем данных. Он должен иметь надежную, эффективную и масштабируемую архитектуру, и при этом сохранять ваши данные в безопасности. Вам необходимо контролировать и управлять всей вашей физической инфраструктурой путем автоматизации и интеграции системы управления центром обработки данных для повышения производительности вашего предприятия. Вам также необходимо упростить и ускорить процесс планирования, проектирования и строительства вашего центра обработки данных.
Центры обработки данных и сети
Ведущий поставщик решений для инженерной инфраструктуры центра обработки данных в течение всего срока службы-
Услуги жизненного цикла
Оптимизируйте производительность с помощью наших международных услуг в части проектирования, эксплуатации и инжиниринга.
Узнайте больше -
Управление центром обработки данных
Получите полное представление о сером и белом пространстве с помощью комплексного программного обеспечения для управления центрами обработки данных, подходящего для любого центра обработки данных, а также решения на основе облачных технологий или edge. Узнайте больше -
Системы и приложения
Предварительно изготовленные и сконфигурированные, питание и охлаждение, стойки и системы видеонаблюдения, сетевое оборудование, подключение к сети, обработка на границах сети Узнайте больше -
Технические решения для бизнеса
Колокация, серверные, помещения с сетевым оборудованием, малые, средние и крупные центры обработки данных. Читать далее