Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    Решения для автоматизации технологического процесса

    Будущее вашего завода в ваших руках. Хотите повысить автоматизацию, слаженность работы и безопасность? Узнайте о наших решениях по автоматизации процессов, которые помогут оптимизировать производственные процессы и повысить безопасность производства.

    Посмотрите видео
  • Производство сыра с PlantStruxure

    Предприятие South Caernarfon Creameries начинало производить сыр "по старинке", в ручном режиме. При расширении производства стало ясно, что для обеспечения постоянного уровня качества продукции требуется автоматизация процесса. Применение PlantStruxure™ позволило реализовать простую в применении систему управления процессами.

  • Принятие результатов по очистке в горной промышленности

    Как лидеру в сфере очистки угольных шахт, компании RecyCoal потребовалось интегрировать средства автоматизации процессов для получения максимальной отдачи от своего оборудования. Компания внедрила решение PlantStruxure™ для мониторинга, технического обслуживания и автоматизации производственных процессов, которые до этого выполнялись в ручном режиме.

  • Снижение потребляемой мощности

    Посмотрите, как решение PlantStruxure помогла австралийской компании Wide Bay Water Corporation уменьшить потребляемую мощность на их крупнейшей водоочистной станции на 12,5 %.

  • Повышение энергоэффективности и производительности производства

    Посмотрите, как решение PlantStruxure помогло компании Total, государственной компании-производителю этанола, занять ведущие позиции в сфере производства биотоплива в Бразилии.

    Два человека в защитных касках обсуждают работу предприятия.

    Задачи

    Число ваших задач увеличилось в связи с энергетической ситуацией в мировой экономике. В такой среде возрастает потребность в системе автоматизации технологического процесса, которая выходит за рамки использования простых функций управления. Ваша система автоматизации технологического процесса становится не только средством управления вашего завода, но и инструментом для снижения потребления электроэнергии, уменьшения расходов и сокращения выбросов. Она обеспечивает поддержку процессов принятия производственных и бизнес-решений и готовит ваш завод и операции к будущему.
    Инженеры, просматривающие планы

    Наши решения автоматизации технологического процесса

    Почему стоит сотрудничать с нами

    • Значок «Рукопожатие»

      Вся разница в опыте.

      Мы понимаем ваши задачи. Как лидер в области автоматизации технологического процесса и управление электропитанием, мы поставляем решения для отрасли в течение более 40 лет. Мы знаем, что ваше производство уникально, поэтому мы предлагаем гибкие и надежные архитектуры, которые могут быть адаптированы в соответствии с вашими технологическими потребностями для обеспечения более высокой динамичности, эффективности и безопасности.

    • Пиктограмма Time

      Инвестируйте сегодня. Добейтесь успеха уже завтра.

      Предложение по автоматизации PlantStruxure объединяет наши приложения для удаленных, дискретных, гибридных и непрерывных процессов с полным обслуживанием жизненного цикла для повышения эффективности всей вашей деятельности. Через открытую архитектуру сети Ethernet, используя протестированные технологии и промышленное программное обеспечение, система PlantStruxure соединяет все уровни от цеха до руководства предприятия.

    Факты

    • Blue Graph up icon Воспользуйтесь преимуществами IoT, повысьте эффективность работы и улучшите общие финансовые показатели.
    • Иконка мобильного устройства синего цвета Выполните диагностику вашей системы в режиме реального времени, используя планшет или смартфон.
    • Пиктограмма Blue continuity Система безопасности № 1, которая уже обеспечила 600 миллионов часов безотказной работы.
    • Пиктограмма Blue time С помощью решения Modicon M580 сэкономьте 25 % времени на развертывание системы, не прерывая производственный процесс во время переустановки приложения
    • Пиктограмма Blue Graph Down Сэкономьте до 30 % потребляемой энергии, установив ПО PlantStruxure PES.
    • Пиктограмма Blue Schneider One Управляйте, ориентируясь на современные перспективы, эксплуатируйте с использованием наиболее точной информации, проектируйте с интуитивной легкостью и защитите свой бизнес.

    Хотите проконсультироваться о наших продуктах и услугах?

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.