Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text
    Обеспечьте доступность вашего шлюза для своих облачных сервисов и корпоративных приложений.

    Коммутационные узлы

    Обеспечьте доступность вашего шлюза для своих облачных сервисов и корпоративных приложений.

  • Мощные и компактные IT-решения для серверных и помещений с сетевым оборудованием

    Больше – не всегда значит лучше. Подразделение APC компании Schneider Electric превратит любое пространство в ИТ-среду, используя самое разнообразное оборудование: от серверных стоек до блоков распределения электропитания с управляющим программным обеспечением.

  • Вердикт вынесен: Верховный суд штата Невада выбрал источники бесперебойного питания компании Schneider Electric

    Теперь перерывы в работе верховного суда штата Невада из-за нарушения энергоснабжения исключены – благодаря источникам бесперебойного питания питания производства подразделения APC компании Schneider Electric. Фред Эйкер (Fred Aker), специалист по сетям Верховного суда, остановился у нашего стенда на выставке Interop 2014 в Лас-Вегасе и рассказал, как возникла мысль использовать наши системы для резервирования питания центра обработки данных и для рабочих компьютеров.

  • Платформа InfraStruxure для малых ИТ-систем

    Залог круглосуточной и безотказной работе сети. Платформа InfraStruxure для малых ИТ-систем помогает профессионалам сделать оборудование серверных и сетевых лёгким в развёртывании, полностью управляемым и адаптируемым.

    Два человека смотрят в ноутбук, находясь в сетевом центре обработки данных

    Задачи

    Вам необходимо повысить уровень доступа к корпоративным и облачным приложениям, при этом поддерживая скорость и пропускную способность сетевого подключения. Вашими задачами являются обеспечение физической и экологической безопасности, высокая степень наглядности благодаря дистанционному и проактивному управлению операциями.

    Преимущества сотрудничества с компанией Schneider Electric

    • Пиктограмма Time

      Простое, адаптируемое и управляемое решение

      Система InfraStruxure для малых ИТ-сред является простой, приспосабливаемой и управляемой архитектурой для систем, находящихся вне центра обработки данных, таких как серверные помещения и коммутационные узлы.

    • Альтернативный текст по умолчанию

      Простая в развертывании инженерная инфраструктура для любых ИТ-систем

      Физическая инфраструктура компании Schneider Electric для малых ИТ-сред проста для настройки, заказа и установки в коммутационных узлах и прочих малых ИТ-средах.

    Факты

    • Альтернативный текст по умолчанию Получите доступ к библиотеке бесплатных технических описаний, где описаны типовые сферы применения ИТ-оборудования.
    • Альтернативный текст по умолчанию Используйте инструмент для выбора продуктов и решений на основе веб-технологии, который поможет в процессе планирования и проектирования.
    • Альтернативный текст по умолчанию Воспользуйтесь стандартизированными проектами решений для сегодняшних задач с масштабируемой архитектурой, обеспечивающей расширение в будущем.
    • Альтернативный текст по умолчанию Наши готовые к использованию компоненты обладают высокой совместимостью, их можно быстро развернуть и установить.

    Хотите проконсультироваться о наших продуктах и услугах?

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.