Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text
    Решения для бесперебойного энергоснабжения и управления энергоресурсами, разработанные для широкого спектра применения: от домашних систем до дата-центров и промышленного оборудования.

    Источник бесперебойного питания (ИБП)

  • Верховный суд шт. Невада APC: нет смысла искать что-то другое Благодаря плану резервного электропитания, разработанного с учётом использования наших ИБП, Верховный суд шт. Невада не теряет никакой информации в связи с частым отключением электроэнергии. Фред Эйкер, специалист по сетям Верховного суда, остановился у нашего стенда на выставке Interop 2014 в Лас-Вегасе, где специалисты объяснили ему, каким образом можно использовать эти системы для обеспечения соответствия требованиям резервирования электропитания, как центра обработки данных, так и рабочего стола в его организации.
  • Мобильные государственные общеобразовательные школы: оборудование АРС продолжает работать в условиях частых гроз Если вы работаете в регионе, в котором происходит 22 грозы в месяц, вам следует предпринять меры для защиты своего вычислительного и сетевого оборудования от отключения электропитания. Джордж Митчелл, руководитель мобильных окружных государственных общеобразовательных школ штата Алабама, делает именно это. Он использует наши источники бесперебойного питания SmartUPS для защиты коммутаторов Cisco, которые обеспечивают поддержку соединений по протоколу VoIP и по сети Интернет в 90 школах округа. Подробнее об этом можно узнать из видео интервью с Джорджем Митчеллом на выставке Interop 2014 в Лас Вегасе.
  • Аэропорт Боб Хоуп: компания APC помогает безопасно перемещаться 4 миллионам человек 24 часа в сутки

    Центры обработки данных аэропортов однозначно относятся к важной инфраструктуре: спросите об этом любого человека, летящего на самолёте, который пытается приземлиться в каком-либо аэропорту. Однако не только центры обработки данных, оказывающие поддержку системе управления воздушным движением и другим системам аэропорта, нуждаются в резервном электропитании. Оно также требуется на любом объекте от системы освещения взлётно-посадочной полосы до настенных дефибрилляторов, расположенных на всей территории аэропорта. Для решения этих задач Руди Барроу, директор по информационным технология аэропорта Боб Хоуп в г. Бербанк (шт. Калифорния) использует несколько наших систем ИБП, которые гарантируют, что аэропорт может выдержать своего рода аварийные отключения питания, которые не редко происходят в Калифорнии. Здесь он поясняет меняющиеся требования своей среды, и почему он давно остановил свой выбор на наших ИБП.

  • Компания Security Central: обеспечение 100% надёжности для контроля безопасности

    Обеспечение надёжного резервного электропитания требует не только выбора соответствующего оборудования, но и его регулярной проверки для гарантии его работы согласно составленному плану. Бретт Спрингалл, управляющий директор компании по мониторингу систем сигнализации Security Central, делает именно это. Кроме использования наших ИБП для дополнения его резервных генераторов он проверяет эту установку каждую неделю. Посмотрите видео чтобы узнать, как компания Бретта Спрингалла перенесла три отключения электропитания за один год без "какого-либо простоя оборудования".

Хотите проконсультироваться о наших продуктах и услугах?

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.