1924 m. išradusi pirmąjį baro kontaktorių, „Telemecanique“ greitai išsiplėtė ir tapo pasauline pramoninių valdymo bei automatizavimo gaminių ir sprendimų lydere.
Etapų datos
- 1924 m.
Michel Le Goullec įkūrė „Manufacture d’Appareillage Electrique“, kuri 1928 m. tapo „La Télémécanique Electrique“.
- 1924 m.
Patentavusi pirmąjį baro kontaktorių, „Telemecanique“ pradeda gaminti šilumines reles, grindų jungiklius, laikmačius, paskirstymo dėžes ir spaudžiamuosius mygtukus.
- 1950-ieji
Išleidžiama „Canalis“ iš anksto paruoštų surenkamų šynų sistema WB2-M spaudžiamieji mygtukai.
- 1972 m.
Išleidžiamos kintamojo greičio pavaros „VAR 200“.
- 1973 m.
Išleidžiami perkamiausi pasaulyje „Tesys“ D serijos kontaktoriai.
- 1980-ieji
Išleidžiamos pirmosios kartos „Altivar“ dažnio inverterių pavaros ir TSX60/80 PLC.
- 1983 m.
Išleidžiamas pirmasis pasaulyje universalus integralusis 32/63 kontaktorius-automatinis jungiklis.
- 2000 m.
Išleidžiamas spaudžiamųjų mygtukų, jungiklių ir bandomųjų lempų „Harmony“ asortimentas.
- 2004 m.
Išleidžiamas pirmasis pasaulyje „Tesys U“ paleidiklio valdiklis.
„Schneider Electric“ istorija
Sužinokite apie mūsų istoriją ir susipažinkite su kitais prekės ženklais, kurie šiandien yra „Schneider Electric“ dalis.