- Praplėtėme “Galaxy VS” su vidiniais išmaniaisiais akumuliatoriais asortimentą nuo 10 kW iki 100 kW
- N+1 modulinė konfigūracija padidina sistemos prieinamumą iki 10 kartų
- “EcoStruxure™ Ready” supaprastina valdymą bei duomenų matavimą
Su 99% efektyvumo „ECOnversion ™“ režimu, „Galaxy VS“ modulinį dizainą lengva įdiegti ir aptarnauti, todėl jis idealiai tinka kritinėms IT, komercinėms ir pramoninėms reikmėms. Vidiniai išmaniųjų akumuliatorių moduliai pagerina prieinamumą, panaudodami akumuliatorių lankstumą, stebėjimą bei savikonfigūracija. Ši konstrukcija sumažina riziką užtikrindama, kad kritinės apkrovos visada būtų apsaugotos su prognozuojamu veikimo laikotarpiu (eng. runtime) ir akumuliatorių dubliavimu(eng. Battery redundancy).
Papildomi “Galaxy VS” privalumai :
- Vietos taupymas: kompaktiškas dizainas ir priekinė prieiga servisui padaro jį idealų ribotos erdvės patalpoms.
- Maksimalus pasiekiamumas dėl modulinės architektūros: Kritiniai sistemos komponentai, sukurti kaip moduliai, siekiant greitesnio aptarnavimo ir gedimų atsparumo.
- Kaštų taupymas: dirbant patentuotame „Schneider Electric“ „ECOnversion“ režime, užtikrinamas iki 99% efektyvumas, leidžiantis vartotojams per dvejus trejus metus susigrąžinti pradines investicijas, sumažinant energijos suvartojimą (priklauso nuo modelio).
- Ilgesnis veikimo laikas ir supaprastinta priežiūra: Kritiniai sistemos komponentai yra sukurti kaip moduliai, kurių konstrukcija yra atspari gedimams. Tai užtikrina vidinį dubliavimą sumažėjus apkrovai bei sutrumpina remonto laiką.
- “EcoStruxure Ready”: Palengvintas valdymas, užtikrinant globalų įrangos veikimo ir būsenos matomumą, naudojant naujos kartos valdymo programinę įrangą, „EcoStruxure IT expert” ir „EcoStruxure Asset Advisor“.
„EcoStruxure” tai atvira, sąveiki, IoT sistemos architektūra ir platforma. Ji vartotojams suteikia pridėtinę vertę - saugumą, patikimumą, efektyvumą, tvarumą ir sujungiamumą. „EcoStruxure“ pasitelkia pažangą IoT srityje, mobilumą, jutimą, debesį, analizę ir kibernetinį saugumą, kad galėtų pristatyti naujoves visais lygmenimis. Tai apima prijungtus produktus, krašto (ang. “edge”) valdymą ir programas, analizę ir paslaugas. „EcoStruxure“ buvo įdiegta daugiau nei 480 000 vietų, palaikoma daugiau nei 20 000 sistemos integratorių ir kūrėjų, sujungiančių daugiau nei 1,6 milijono įrenginių per daugiau nei 40 skaitmeninių paslaugų.