1920. gadā dibinātais uzņēmums Merlin Gerin sākotnēji specializējās vidēja un augstsprieguma eļļas jaudas slēdžu ražošanā. Uzņēmums strauji auga, nepārtraukti ieguldot inovācijās, un 1992. gadā to iegādājās Schneider.
Būtiski datumi
- 1920. gads
Pols Luijs Merlins (Paul-Louis Merlin) un Gastons Gerins (Gaston Gerin) nodibina savu elektroiekārtu uzņēmumu Grenoblē.
- 1921. gads
Grenoblē tiek izveidota Volta laboratorija, lai veiktu augstsprieguma izstrādājumu un aprīkojuma drošības testus, kas 1930. gados sasniedza pat 800 kV.
- 1929. gads
Grenoblē tiek atklāta Pola Luija Merlina elektriķu mācekļu skola.
- 1937. gads
Merlin Gerin izstrādā pneimatisko jaudas slēdzi, kas ir uzticamāks un drošāks par līdzvērtīgiem eļļas jaudas slēdžiem.
- 1946. gads
Tirgū tiek laists pirmais Merlin Gerin jaudas slēdzis, kas paredzēts 10 000 A un 15 000 V sistēmām.
- 1951. gads
Ar Westinghouse licenci tirgū tiek laista pirmā Compact zemsprieguma jaudas slēdžu sērija.
- 1972. gads
Tirgū tiek laisti F32 zemsprieguma miniatūrie jaudas slēdži mājokļiem.
- 1974. gads
Tirgū tiek laista modulārās aizsardzības sistēma Multi 9, kas ir Acti 9 un Resi 9 priekštecis.
- 1986. gads
Tirgū tiek laists MasterPact 800-6300 A lietā korpusa jaudas gaisslēdzis.
Schneider Electric vēsture
Uzziniet par mūsu vēsturi un atklājiet citus zīmolus, kas ir daļa no Schneider Electric jau šodien.