Interpretación de Curvas de Disparo en Interruptores Termomagnéticos (ITM) – Guía Técnica 2026
Este documento ofrece una explicación completa y visual sobre la interpretación de las curvas de disparo en interruptores termomagnéticos (ITM), esenciales para garantizar una correcta protección eléctrica en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Aprenderás a identificar las zonas de actuación por sobrecarga (térmico) y cortocircuito (magnético), comprender los criterios de la NOM‑001‑SEDE, la IEC 60947‑2, la IEC 60898‑1 y la diferencia entre curvas B, C, D, MA, Z y otras. También cubre conceptos clave como selectividad, límites de disparo, curvas tiempo‑corriente, zonas de seguridad y diferencias entre tecnologías IEC y NEMA/UL.
Ideal para electricistas, ingenieros, instaladores y estudiantes que buscan dominar la lectura técnica de curvas en ITM y mejorar la seguridad y desempeño de sus proyectos eléctricos.