Consultar las preguntas frecuentes

¿Por qué la rampa de aceleración en ocasiones se realiza en un tiempo menor al ajustado en los parámetros de aceleración y deceleración?

Fecha de publicación: 14 abril 2020

Tanto para aceleración como para deceleración, el rango de ajuste es de 0,01 a 9000s. No obstante este valor, en el caso de la aceleración, es el tiempo que se tarda en llegar desde velocidad cero a la frecuencia nominal ajustada en el parámetro (FrS) (hay que asegurarse de que este valor sea compatible con la inercia accionada).
Si la consigna de velocidad es inferior a esta frecuencia, el tiempo que se tarde en alcanzarla será menor al ajustado. Por ejemplo, si la referencia de velocidad es de 25Hz, la FRS=50Hz y ACC=3s, se tardarán 1,5s en alcanzar los 25Hz de referencia.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.