Consultar las preguntas frecuentes

¿Existe algun limite de longitud minima para una buena comunicacion en ModBus Plus con el cable 490NAA271**?

Fecha de publicación: 08 noviembre 2018

Según al manual de planificación de la instalaciíón de una red Modbus Plus (ver archivo adjunto: Planificación e Instalacion MBP.pdf), sí hay unas distancias de cable mínimas a respetar, sin especificar el cable. En concreto, La longitud mínima del cable entre cualquier par de nodos debe ser de al menos 3m. La longitud máxima del cable entre dos nodos es igual a la longitud máxima de la sección de 450 m.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.