Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Cuál es el cable de programación de las pantallas HMISTO/HMISTU?
Las pantallas STO/STU pueden ser programadas con las siguientes referencias Schneider:
A través del puerto Mini USB: BMX XCA USB H018.
A través del puerto Mini USB: BMX XCA USB H018.
A través del puerto USB standard: XBTZG935
Nota: la referencia para el puerto mini USB puede ser reemplazada por un cable comercial USB - MiniUSB (de los que se utilizan en cámaras fotográficas y ciertos celulares) preferencialmente si estos vienen con filtro para los ruidos.
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Explora más