Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de memoria genérica y una Schneider? ¿En qué esto influencia en mi aplicación?
·Las tarjetas Compact Flash de marca Schneider Electric están basadas en la tecnología flash NAND, conocida como "Single Level Cell". Esta tecnología, si bien es más costosa (por su menor densidad de datos), al almacenar un único bit por celda de memoria ofrece las siguientes ventajas cuando se las compara con la alternativa (MLC o Multi Level Cell):
·Menor consumo y por ende menor disipación y temperatura de trabajo,
·Mayores velocidades de acceso, tanto en lectura como en escritura,
·Mayor vida útil (medida en ciclos de escritura),
·Menores tasas de error, con lo cual se simplifican los algoritmos internos de lectura.
·La mayoría de las Compact Flash de grado comercial (con precios significativamente menores), aún las de primeras marcas, se basan en la tecnología MLC. Por tal razón pueden usarse en aplicaciones de Magelis en ambientes de desarrollo (laboratorio, oficinas, etc.) por períodos cortos de tiempo. Pero no se consideran aptas para aplicaciones donde las terminales deban operar en condiciones reales, por períodos prolongados. Y no se brindará soporte en tales circunstancias, por fallas que pudieran estar asociadas a las tarjetas Compact Flash.
·Se incluyen algunos vínculos para quienes deseen ampliar la información sobre este tema:
Explora más
Rango:
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más
Rango: