Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Cómo puedo hacer un backup de los datos que considero importantes en la memoria del Twido de forma a no perderlas?
Nota: Backup y restauración sin cartucho de copia de seguridad ni memoria ampliada.
Para mantener estos datos que te son importantes en la memoria EEProm del PLC, vos podés hacer una copia de las variables a la EEProm y de esta forma guardar, por ejemplo, los datos de la programación y los datos ingresados desde una pantalla por el operador, así estos datos si o si estarían guardados en la EEPROM.
Por programa existe un procedimiento para el backup y la restauración de estas variable. Tal procedimiento tiene algunas restricciones, solo se pueden guardar como máximo 512 variables consecutivas, empezando a contar siempre para hacer el backup a partir de la %mw0.
Nota: para mayor información, por favor, solicitar el archivo: “Twido memoria de usuario”
Nota: Según información interna encontrada: The Maximum amount you can backup is 512 Memory Words. You can only back up the first consecutive 512 Memory Words, %MW0 to %MW511.
A continuación se describen los pasos necesarios para realizar una copia de seguridad de datos (palabras de memoria) en la memoria EEPROM:
Paso à Acción
1) Para que esta operación funcione, se deben cumplir las condiciones siguientes:
Existe un programa válido en la memoria RAM (%SW96:X6=1).
Ya existe una copia de seguridad del mismo programa válido en la memoria
EEPROM.
Hay palabras de memoria configuradas en el programa.
2) Ajustar %SW97 a la longitud de palabras de memoria que se vayan a guardar.
Nota: La longitud no puede exceder la longitud de palabras de memoria configurada y debe ser superior a 0 pero menor o igual que 512.
3) Definir %SW96:X0 en 1.
Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más