{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cómo se dá la copia de seguridad de la RAM en el twido?

  • En todas las bases: por medio de la batería de litio interna. La duración de la copia de seguridad es aproximadamente de 30 días (normalmente) a 25°C (77ºF) después de haber cargado la batería por completo. El tiempo que se tarda en obtener de 0 a 90% de la carga completa de la batería es de 15 horas. La vida útil de la batería es de 10 años cuando se carga durante 9 horas y se descarga durante 15 horas. La batería no puede reemplazarse.
  • En las bases compactas 40DRF: por medio de una batería de litio interna reemplazable por el usuario (además de la batería interna integrada). La duración de la copia de seguridad es de tres años aproximadamente (típica) a 25°C (77°F) en condiciones de funcionamiento normales de la base (normalmente, no existe desactivación a largo plazo de la base). El indicador luminoso BAT del panel frontal proporciona información acerca del estado de la alimentación de la batería.
Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más