{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Una vez que mi pantalla XBTGT tenga el editor de proyecto incluido en la compact flash y necesito hacer el upload de la aplicación ¿cómo realizo la visualización del programa en Vijeo Designer?

Mediante el administrador de datos ó desde el Vijeo Designer, es posible acceder al proyecto contenido en el panel. A través de la siguiente ruta:
Inicio -->  todos los programas --> Schneider Electric --> Vijeo Designer --> Administrador de datos --> Administrador de datos del Vijeo Designer.
Realizaremos una nueva conexión para acceder al proyecto incluido en la pantalla.
En Medio Elija -->  Nueva conexión de destinos --> Haga un click en siguiente.
Para configurar el destino:
· Indique un nombre
· Elija la forma con la cual te vas a conectar con la PC
· Cree un usuario y una contraseña.
· Confirme los datos.
· Indique la ubicación de los datos --> Unidad Secundario.
De esta forma va a estar creada la configuración de destino.
Una vez concluido este procedimiento:
Click en “Recuperar archivos” à Siguiente --> Ingresar el usuario y la contraseña configurados en el Grupo de Seguridad del proyecto Vijeo Designer, si es
que no se guardado en la conexión creada, XBTGT2330_ETH (Ej. De un posible nombre dado a la configuración en el paso anterior) --> Tildar “Editor de proyecto”, que es lo que permite la descarga del proyecto exportado, desde la pantalla a la PC
--> definir la carpeta de salida, que es donde se guardará el proyecto descargado
--> Finalmente se mostrará como “Correcto” el proceso de recuperación --> Haga un Click en Iniciar Explorador --> En la carpeta de salida especificada anteriormente, se tendrá entonces, el proyecto exportado en .vdz.

Schneider Electric Mexico

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más