{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Me sugirieron reemplazar una XBTP021010 por la una XBTR410 ¿El programa que hoy tiene la pantalla XBTP021010 se puede copiar en la pantalla XBTR410? ¿Qué detalles tengo que tener en cuenta?

La aplicación se migra, de manera simple y directa con el software XBTL1000, versión 4.51. Para la migración deberás contar con el archivo "DOP" de la aplicación o bien descargarla de la terminal a reemplazar por medio del cable XBTZ915 ó TSXCUSB485+XBTZ925.

Nota:
  • Para la conexión de la nueva terminal XBTR410 con el PLC se puede conservar el mismo cable en uso con la XBTP021010. Por ejemplo, con PLC Twido o Premium, el cable a emplear es el XBTZ968. Consultar por otros equipos o ver en planilla anexa de selección.
  • Cabe resaltar que deberás incluir el adaptador de montaje mecánico XBTZRCO que permite montar la XBTR410 en el mismo calado de la XBTP021010.


Schneider Electric Mexico

Documentos adjuntos

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más