Buscar Preguntas Frecuentes
Configuración en el Twido Suite para comunicar el PLC con una OTB
Pregunta:
Cuando intento configurar el OTB1S0DM9LP en la descripción física del Twido Suite no me permite adosar los módulos de E/S. Por lo tanto no puedo configurar el sistema como realmente lo tengo armado en la realidad. ¿Qué debo hacer em este caso?
Respuesta:
Con respecto a la isla OTB, en el Twido Suíte, lo único que tenes que describir es la OTB en si, pues la isla es lo que se va a comunicar con el PLC.
Para leer los datos de la OTB y de sus respectivos módulos agregados, tenés que utilizar las Macros o EXChange para leer y/o escribir los registros de la OTB así como de las Entradas y/o salidas que sean acopladas a ellas.
En este caso de declara el PLC como maestro – Modbus y se le asigna a la OTB una dirección de esclavo.
Nota: En el Twido suite solo se describen los elementos que se comunican directamente con el.
Nota: Para mayores informaciones de como leer y escribir los registros de la OTB y de sus módulos se recomienda el manual OTB Modbus 2008 ES – lo cual puede ser solicitado a SEA o puede ser descargado desde nuestro sitio web (Advantys OTB Modbus Entradas/salidas remotas - Manual del usuario).
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: