Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
Grado de Tropicalización, según IEC 60068-1 para la gama de interruptores magnetotérmicos iK60N.
El grado de tropicalización T2 está definido en la IEC 60068-2-30 (ver documento adjunto) "calor húmedo". En la información adjunta se indica que el iK60 no puede instalarse en atmósferas de piscinas en cambio el iC60 si, además y aunque el documento no lo indique el iC60 es conforme con el T2 de la IEC 60068-2-30 además de la IEC 60068-1 se adjunta declaración de conformidad.
El equipo a utilizar deberá ser el iC60.
El equipo a utilizar deberá ser el iC60.
Documentos adjuntos
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más