Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Cual puede ser la temperatura máxima en bornes de los interruptores automáticos C120 y NG125?
La norma UNE-EN 60947.2 indica las temperaturas máximas en las distintas partes del interruptor automático. De esta forma en bornes del mismo se indica como temperatura máxima la temperatura ambiente indicada en el apartado 6.1.1 de dicha norma 35ªC de media en 24h sin sobrepasar los 40ºC más 80ºC es decir 115ºC.
Esta temperatura es la máxima y si tenemos en cuenta que los equipos están ensayados a temperaturas de 50ºC y 40ºC respectivamente (C120 y NG125) su vida útil quedará muy mermada si trabajamos a temperaturas máximas normativas. La temperatura ideal es la que no sobrepasa en el equipo su temperatura de ensayo).
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}