{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Porqué la pantalla de la Micrologic del Compact NS630B-NS1600 y Masterpact NT-NW no se enciende?

Para que la pantalla de la Micrologic no se apague es necesario que los bornes de potencia tenga al menos 20% de carga en 3 fases, 40% de carga en dos fases o 100% carga en una fase:

{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más