Issue
What type of CF card can be used by the Magelis XBTGT or XBTGK Series of HMI?
Product Line
Magelis XBTGT, XBTGK
Environment
Physical HMI
Resolution
For Data Storage of Logging, Alarm Logs, Recipes, etc, the XBTGT and XBTGK series of HMI uses TYPE-II CF cards with a maximum capacity of 16GB formatted as Fat 32.
What type of CF card can be used by the Magelis XBTGT or XBTGK Series of HMI?
Product Line
Magelis XBTGT, XBTGK
Environment
Physical HMI
Resolution
For Data Storage of Logging, Alarm Logs, Recipes, etc, the XBTGT and XBTGK series of HMI uses TYPE-II CF cards with a maximum capacity of 16GB formatted as Fat 32.
Publicado para: Schneider Electric Mexico


¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.