Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Cuales son las diferencias entre un Masterpact NT08 y un Masterpact NW08?
La gama Masterpact de Schneider Electric incluye dos gamas: NT y NW.
El Masterpact NW es el equipo más adecuado para aplicaciones exigentes o protecciones de CGBT en cabecera de la instalación donde debe garantizarse la máxima continuidad de servicio:
- Con mantenimientos preventivos conocemos el estado exacto de los polos al poder chequear la presión de contacto de forma exacta.
- En función del aparato escogido podemos optar a muy fuertes aguantes térmicos Icw (intensidad de corta duración admisible en un tiempo dado, normalmente 1s hasta 3s).
- Mayor aguante a las solicitaciones de la instalación (mayor tamaño y cantidad de cobre).
Las características que permiten ver las diferencias entre ambos equipos de 800A son las que se encuentran en el catálogo ABT 2006: decalajes por temperatura elevada, Icm, Ics, Icu, Icw etc.
Se adjunta el Manual del Usuario para el Masterpact NW.
Documentos adjuntos
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}