Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Como escalar la entrada analógica de 0-10V en un ATV312?
El ATV312 permite escalar la entrada analógica de 0-20mA (Crl3-Crh3) pero no permite el escalado "directo" de la entrada analógica de 0-10V.
Si que se puede hacer un escalado "indirecto" de la señal analógica de 0-10V.
Veamos un ejemplo:
Se dispone de una entrada analógica de 0-5V donde se desea 0v-->0Hz, 5v-->50Hz.
Habría que configurar:
1º Frecuencia máxima del motor = DRC-->tFr (Frecuencia máxima)=100Hz.
2º Velocidad máxima=SET-->HSP (velocidad máxima)=100Hz.
Como la entrada analógica solo llega hasta 5V, entonces la salida de velocidad solo alcanzará los 50Hz.
Si que se puede hacer un escalado "indirecto" de la señal analógica de 0-10V.
Veamos un ejemplo:
Se dispone de una entrada analógica de 0-5V donde se desea 0v-->0Hz, 5v-->50Hz.
Habría que configurar:
1º Frecuencia máxima del motor = DRC-->tFr (Frecuencia máxima)=100Hz.
2º Velocidad máxima=SET-->HSP (velocidad máxima)=100Hz.
Como la entrada analógica solo llega hasta 5V, entonces la salida de velocidad solo alcanzará los 50Hz.
Explora más
Rango:
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más
Rango: