Issue:
ATS48 programmable relay for run status
Product Line:
ATS48 Altistart 48
Environment:
All
Cause:
Need contact closure with run command
Resolution:
Yes, R3 is a programmable relay, and its factory default is [rnl] 'motor powered' to indicate run status.

The ATS48 also has 2 logic outputs that can be programmed to indicate the motor is running or several other functions.
ATS48 programmable relay for run status
Product Line:
ATS48 Altistart 48
Environment:
All
Cause:
Need contact closure with run command
Resolution:
Yes, R3 is a programmable relay, and its factory default is [rnl] 'motor powered' to indicate run status.
The ATS48 also has 2 logic outputs that can be programmed to indicate the motor is running or several other functions.
Publicado para: Schneider Electric Mexico


¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.