Consultar las preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre la Clase H y la Clase F en los transformadores secos encapsulados en resina Tricast?

Fecha de publicación: 14 abril 2020

La diferencia principal es que las designaciones de clase hacen referencia a la temperatura admisible del material de aislamiento de los transformadores secos encapsulados en resina Tricast.  Por lo tanto, la Clase H tiene un nivel de temperatura admisible de 180 °C para las bobinas y la Clase F admite 155 °C para una temperatura ambiente de 40 °C.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.